请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299-4 大家好、
我的一位客户 将 ADS1299-4用于其当前产品。
他们正在寻找 比 ADS1299-4更小尺寸和更低功耗的器件。
他们的详细要求如下。
通道数量:4通道
2.导联脱落检测:已实现
消耗电流:低于 ADS1299-4
ADC 分辨率:24位
模拟/数字电源电压:3.0V 两者
封装侧:小于 ADS1299-4
您是否有任何设备或类似设备、或者是否有开发此类新设备的计划?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。