This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683EVM:自动置零显示对频谱数据无影响

Guru**** 2504545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1174425/adc3683evm-auto-zero-shows-no-effect-on-spectrum-data

器件型号:ADC3683EVM

尊敬的所有人:

 我尝试以65MSPS 采样。 我尝试了各种输入频率 1MHz 6.5MHz 和13MHz。 我尝试通过写入地址0x11 A 0x1 (启用)或0x0 (禁用)来启用/禁用自动置零。 通过读回寄存器、我可以看到正在写入这些值。  

对于这两种情况(启用或禁用 AZ)、1/f 区域(100Hz - 10kHz)中的频谱看起来相同。 我想知道该功能是否真正启用/禁用? 我想我做了一些错误的事情...有什么想法吗?  

最棒的

Uros  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uros、

    有趣的是、我们当然可以看看这个。 您能否发布一些1/f 噪声看起来是什么样子的图像?

    我还想请您将 FFT 数据作为两种情况下高侧频带中近端的 CSV 进行包含(请提供高达100kHz 的偏移)? 要将 FFT 数据另存为 CSV、请在 HSDC Pro 单音视图中、右键单击 FFT 显示屏、然后选择保存 FFT 数据和测量值。  

    关于输入频率、我建议使用最接近5MHz 的可用输入频率、该频率在一定水平上被适当滤波以实现-3dBFS 基波功率。

    其他一些详细信息、请将采集深度增加到524288个样本(选择 Data Capture Options→Capture Option)、并将 Analysis Window Size (分析窗口大小)更改为524288。 这将使 RBW 增加到最大值、每个 FFT 单元大约为124Hz。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    感谢您的快速响应。

    比较如下所示。  

    数据是使用 HSDC 获取的。 每通道524288个样本。

    2、我拍了100张照片并平均了这些照片-简单的视频平均

    3、FFT 离线完成。 我将解调至 I/Q 并计算相位。 这就是所示的内容。 因此、它是接近载波相位噪声频谱的频谱。  

    4.基本原理都是电池。 APP -2dBFS

    5.禁用虚线自动置零。 完整的布线启用自动置零。 对于单个频率、您不会看到任何差异。  

    信号由 SMA100B 生成。 发生器的1/f 远低于 FFT 中显示的值。  

     在较低的 IF 频率下、我希望该功能具有更强的影响、但我看不到任何影响? 是否启用了它?   

    BTW。 是否预计会出现强尖峰? -我猜是开关电容器还是?  

    最棒的

    Uros

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uros、

    感谢您这么详细地解释-这将对我们大有帮助。 我们将在内部进行检查、以了解所描述的自动置零功能为何不会影响近端性能。 请允许我们在下周讨论几天。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uros、

    我只是想告诉您、我们仍在检查此内容、我们将很快提供更多信息。 感谢您耐心等待我们。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uros、

    您能否附加平均数据的 zip 文件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    如果这家酒店能正常工作的话,试试吧…

    https://syncandshare.desy.de/index.php/s/ycmyM6Ct4MzGRQf

    请在下载数据时告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以将数据上传到此链接? 它仅在7天内有效。  https://tidrive.ext.ti.com/u/29wymeNcMrXJ3DKe/3c21ab33-4e9f-4696-b690-ac18deed1666?l 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已上传

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uros、

    我看不到。 您可以再次上传吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在应该去那里……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、您能否查看您是否可以下载数据? 我无法在上面的 ti 驱动器链接中看到任何内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我在文件夹中看到的内容...此处是 zip 文件。 但它非常大(0.7 GB)。 也许给它一些时间…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我下载了上传的数据、并在我们的软件工具中绘制了这些数据。 我正在 与我们的设计团队核实 AutoZero 寄存器写入问题、再次感谢您的耐心等待。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gruffalo、

    上面发布的比较图显示了一个非常低的本底噪声。  您能澄清  y 轴刻度吗?  

    谢谢、Amy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    有关详细信息、我推荐这本书。

    https://www.amazon.de/Frequency-Stability-Oscillators-Cambridge-Engineering/dp/052115328X

    它是/Hz 的标准化。 任何 SSA (Keysight)或 FSWP (R/S)将显示什么...所谓的 L-script。  

    无论归一化如何、都请重点关注打样线和实线没有差异的原因。  

    以下是我的猜测:

    1.接口位切换时出现问题、功能未切换。 请检查上述流程。 复制如下:

    " 我尝试以65MSPS 采样。 我尝试了各种输入频率 1MHz 6.5MHz 和13MHz。 我尝试通过写入地址0x11 A 0x1 (启用)或0x0 (禁用)来启用/禁用自动置零。 通过读回寄存器、我可以看到正在写入这些值。"

    您是否发现任何问题?  

    2、自动置零始终开启。 切换不执行任何操作、因为接口有错误。

    3、自动置零始终关闭。   切换不执行任何操作、因为接口有错误。  

    如果您在实验练习中重复测量、您在启用/禁用自动置零时是否会看到对频谱数据有任何影响? 设置是否适用于您的一侧?  

    最棒的

    Uros  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uros、

    数据表第32页的图8-9显示 性能略有改善。 启用自动置零功能后、您的预算改进了多少? 我 将在实验中设置此项、以便与您的结果进行比较。 为了与数据表中的内容保持一致、您能否将您的图比例缩放到100kHz (图的电流比例变为1MHz)。 假期即将来临、我可能无法再为您提供一个星期或更长时间的答案。 感谢您的耐心等待。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    改进是10dB、这正是我所期望的、因为这正是 TI 的广告。  

    6.5MHz 时的中间波形图(100Hz 时显示-142dBc/Hz 的波形图)最接近图8-13。 如果8-13的平均值更高、则在100Hz 时会看到10dB 的改进。 我在上面发布的测量结果显示了应用程序。 0dB 改进-无需重新扫描图解。 因此、这里存在一个明显的问题...

    如果可以的话,我认为很清楚如何解决这个问题:

    1.在实验中进行设置,然后重复上述测量

    2.如果您能正常工作,请告诉我解决方案

    3.如果你不……嗯,这个功能不起作用

    4.享受您的假期

    最棒的

    Uros

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uros、

    谢谢、由于您的图比例超出1MHz、我希望确保 您的预期改进 与数据表中图8-9所提供的内容保持同步。  在0.01kHz 时、该图显示了~10dB 的改进、在10kHz 偏移时减少到(最多)~5dB 的改进。  

    如上所述、我将在我们的实验室中重复此内容、并在下周或更长时间内为您提供最新信息。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uros、

    数据表中的1/f 闪烁噪声图是指直流噪声、自动置零功能的优势在直流周围可见、而不是模拟输入的上侧频带。 请参阅以下图表、其中包含实验室中获取的数据与数据表图表中使用的数据进行比较。 以供参考。 本实验中获取的数据是对每个采样时钟和模拟输入使用两个 SMA100B (均具有 B711超低相位噪声选项)。

    差值不是10 dB、但我看到大约改善了7 dB。  

    使用同一组数据、我还绘制了下图的近端上部、以显示我们在这里也没有看到任何改进。 就我个人而言、1/f 噪声始终指示 Fin 上侧频带裙板的斜率、但正如我今天所了解的、它也可以指直流斜率。  

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    感谢您对此采取后续行动。  

    如果我理解正确、则仅在直流条件下预期会有改善(APP. 7dB)。 图中的图 数据表中的8-9、8-11、8-13不是近端光谱(这些图中的直流不是载波)、但显示了采样 Fin 的近端直流光谱(如果图中显示该光谱、则该光谱将是给定 Fin 处的一条线)。  

    实际上、图 8-8、8-10、8-12显示了完整的光谱、但放大(图8-9、8-11、8-13)是直流还是接近载波、这一点并不明显。  

    最棒的

    Uros

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uros、

    您的理解是正确的。 很抱歉、此主题存在混淆。

    此致、Chase