This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:在 DAC 配置之前启用外部 VREF 会导致 Vdd 下的高电流

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1181386/dac80508-enabling-external-vref-before-dac-configuration-results-in-high-current-at-vdd

器件型号:DAC80508
主题中讨论的其他器件: REF5050

尊敬的团队:

我使用的 DAC 具有外部5V 基准电压(REF5050)、该基准电压直接与 DAC80508的 REF 引脚相连。

启动时、我首先使用3.3V (VIO)和5V (VDD)为 DAC 供电。 这意味着内部基准被激活、并且在 REF 上可看到2.5V 电压。 当我稍后为外部基准供电时、我可以看到 REF 引脚尝试为 REF5050供电、10mA 通过 VDD 消耗。

对于启动时 DAC 和 REF5050处于活动状态的情况、我看到外部基准尝试向外推5V、从而在 REF5050中运行20mA 电流。

因此、从我的角度来看、我有两种方法:

1)为 DAC 上电->将 VREF 配置为外部模式->通过模拟开关启用 REF5050 (因为不存在使能引脚。)

2) 2)为 DAC 和 REF5050上电->将 VREF 配置为外部模式

1)对于情况1)、I 从 REF 引脚上漏电10mA 一秒钟甚至更长时间

对于情况2) 20mA 流经 REF5050并流入 REF 引脚(VDD 消耗8mA 电流) 一秒钟甚至更长时间

对于这两种情况、我都看到 DAC REF 引脚或 DAC REF 引脚和 REF5050上存在应力。 从实施的角度来看、案例2)不太复杂。

最后、我的问题是:
如果使用了实施案例2)、两个 IC 中的任何一个都可以通过电流受到应力损坏吗?

提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我们建议在外部基准和 DAC 的 VREF 引脚之间连接一个限流电阻器。 20mA 不应损坏任何器件。 情况2似乎是实现简单性的更好选择、因此 REF5050在 DAC VREF 驱动 REF5050输出时通电。 您可以设置限流电阻器、以便将电流限制为10mA、这更符合 REF5050的建议运行条件:

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

     非常感谢您的快速回答!
    我将添加一个串行电阻器,以便能够使用案例2来有时间执行正确的系统初始 化:)

    此致、
     Stephan