Other Parts Discussed in Thread: DAC80508
主题中讨论的其他器件: REF5050
尊敬的团队:
我使用的 DAC 具有外部5V 基准电压(REF5050)、该基准电压直接与 DAC80508的 REF 引脚相连。
启动时、我首先使用3.3V (VIO)和5V (VDD)为 DAC 供电。 这意味着内部基准被激活、并且在 REF 上可看到2.5V 电压。 当我稍后为外部基准供电时、我可以看到 REF 引脚尝试为 REF5050供电、10mA 通过 VDD 消耗。
对于启动时 DAC 和 REF5050处于活动状态的情况、我看到外部基准尝试向外推5V、从而在 REF5050中运行20mA 电流。
因此、从我的角度来看、我有两种方法:
1)为 DAC 上电->将 VREF 配置为外部模式->通过模拟开关启用 REF5050 (因为不存在使能引脚。)
2) 2)为 DAC 和 REF5050上电->将 VREF 配置为外部模式
1)对于情况1)、I 从 REF 引脚上漏电10mA 一秒钟甚至更长时间
对于情况2) 20mA 流经 REF5050并流入 REF 引脚(VDD 消耗8mA 电流) 一秒钟甚至更长时间
对于这两种情况、我都看到 DAC REF 引脚或 DAC REF 引脚和 REF5050上存在应力。 从实施的角度来看、案例2)不太复杂。
最后、我的问题是:
如果使用了实施案例2)、两个 IC 中的任何一个都可以通过电流受到应力损坏吗?
提前感谢您的帮助