This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 发援会的查询

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1181321/dac-inquiry

主题中讨论的其他器件:DAC81402

您好!

我的客户正在寻找一个16位 DAC 来生成0–200kHz 正弦波(通过内部 DDS)或方波(通过向 DAC 发送数字代码)。 他们还想让 EVM 和 GUI 在 Windows10环境下对其进行评估。 TI 推荐什么 DAC?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将回顾这一点并在明天回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    感谢您关注此调查。
    我期待收到您的反馈。

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    我们的器件中没有任何内部 DDS。  我们可以创建一个正弦波、其中的去混凝器样本流入我们的器件。  通常、MDAC 非常适合这种情况、因为它们具有快速设置时间和一些具有并行数字接口的特性。  大多数精密 DAC 限制为<2Msps、因此当您具有高频音调时、每个周期的样本数会减少、这会导致 THD 最差。  对于方波、我们有更多选择。  您可以查看 DAC81402、这是一款具有切换输入的高电压 DAC、允许它在两个 DAC 代码之间切换。 该器件具有 EVM。

    谢谢、

    Paul