Other Parts Discussed in Thread: DAC81402
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DAC81402您好!
我的客户正在寻找一个16位 DAC 来生成0–200kHz 正弦波(通过内部 DDS)或方波(通过向 DAC 发送数字代码)。 他们还想让 EVM 和 GUI 在 Windows10环境下对其进行评估。 TI 推荐什么 DAC?
此致、
希拉诺