主题中讨论的其他器件:TMS320C6748
当我使用 ADS131E0的子板收集数据时、会出现以下问题:
1.正弦波信号的频率为20Hz,但根据我收集的数据,信号的频率为40Hz;
2、负轴的数据好像不能被收集、是因为我使用的是5V、3.3V 单极电源吗?
从图中可以看出、第一个波形的振幅突然翻了一倍。
希望能得到 TI 工程师的帮助。 非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我使用 ADS131E0的子板收集数据时、会出现以下问题:
1.正弦波信号的频率为20Hz,但根据我收集的数据,信号的频率为40Hz;
2、负轴的数据好像不能被收集、是因为我使用的是5V、3.3V 单极电源吗?
从图中可以看出、第一个波形的振幅突然翻了一倍。
希望能得到 TI 工程师的帮助。 非常感谢!
您好 Dale、
非常感谢您的回复!
1 μ A、
首先、从官方网站下载的 EVM 用户指南第37页可以看到、AVSS 由 JP7控制。
之前、我使用跳转电容器连接 JP7[1、2]、因此 AVSS=0V、这导致之前不收集负值。
现在、我正在连接 JP7[2、3]、因此 AVSS=-2.5V、因此我现在可以收集负值。 我不知道这是否清楚。
2、μ A
其次、我分别使用 ADS131E08EVM 和 TMS320C6748、而不是 MMB0。 所以我没有使用 GUI 软件。 但是、这是我为寄存器:设置的值
3、μ A
最后、这是我的输入信号:的波形
此致、
振
您好 Dale、
这些是我最新测试的结果:
1 μ s 当我将、率从8K 降低到4K、2K 和1K 时、收集的波形为20Hz 的正弦波、表明收集的数据是正确的。
2 μ s 当、率为8K 时、TDR 为125μs μ s。 我想知道 SPI 速率是否太慢、以至于它需要两个 DRDY 脉冲来获取数据。 但是、在本例中、我认为数据应该完全错误、而不仅仅是信号的频率、现在的情况就是如此。
此致、
振
尊敬的 Zhen:
我使用 MMB0板在 E08EVM 上测量了不同的数据速率、请参阅随附的 GUI 中捕获的波形的屏幕截图、所有数据速率(16kSPS、8kSPS、4kSPS) 工作正常、捕获的信号频率为20Hz、这是正弦波(2Vpp)双极输入的实际信号频率。
4kSPS 数据速率:
8kSPS 数据速率:
16kSPS 数据速率:
寄存器配置:
我想知道您是如何将 C6748连接到 ADS131E08EVM 的、 您是否使用了蓝色导线? 使用示波器捕获的 SCLK、/CS、DIN 和 DOUT 时序图将有助于检查、我想查看8kSPS 或更高数据速率下的数字信号是否不良。
此致、
戴尔