This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08EVM-PDK:广告收集的信号频率不正确

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1179866/ads131e08evm-pdk-the-signal-frequency-collected-by-ads-is-incorrect

器件型号:ADS131E08EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:TMS320C6748

当我使用 ADS131E0的子板收集数据时、会出现以下问题:

1.正弦波信号的频率为20Hz,但根据我收集的数据,信号的频率为40Hz;

2、负轴的数据好像不能被收集、是因为我使用的是5V、3.3V 单极电源吗?

从图中可以看出、第一个波形的振幅突然翻了一倍。

希望能得到 TI 工程师的帮助。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在可以在负轴上收集数据、因为跳转电容被设置为 AVSS 为0V。

    这是我最近收集的数据、采样频率设置为8kHz、输入信号的峰峰值为2V、频率为20Hz。 不过、从图中可以看出信号的振幅正确、但频率为1000000/(1828-1628)/125=40Hz。

    频率加倍的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zheng、

    您能否澄清"跳转电容设置为 AVSS 为0V "? 此外、请提供 GUI 中配置的屏幕截图以及使用示波器捕获的输入信号? 谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    非常感谢您的回复!

    1 μ A、

    首先、从官方网站下载的 EVM 用户指南第37页可以看到、AVSS 由 JP7控制。

    之前、我使用跳转电容器连接 JP7[1、2]、因此 AVSS=0V、这导致之前不收集负值。

    现在、我正在连接 JP7[2、3]、因此 AVSS=-2.5V、因此我现在可以收集负值。 我不知道这是否清楚。

    2、μ A

    其次、我分别使用 ADS131E08EVM 和 TMS320C6748、而不是 MMB0。 所以我没有使用 GUI 软件。 但是、这是我为寄存器:设置的值

    3、μ A

    最后、这是我的输入信号:的波形

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    这些是我最新测试的结果:

    1 μ s 当我将、率从8K 降低到4K、2K 和1K 时、收集的波形为20Hz 的正弦波、表明收集的数据是正确的。

    2 μ s 当、率为8K 时、TDR 为125μs μ s。 我想知道 SPI 速率是否太慢、以至于它需要两个 DRDY 脉冲来获取数据。 但是、在本例中、我认为数据应该完全错误、而不仅仅是信号的频率、现在的情况就是如此。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhen:

    我将详细介绍并返回给您。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhen:

    我使用 MMB0板在 E08EVM 上测量了不同的数据速率、请参阅随附的 GUI 中捕获的波形的屏幕截图、所有数据速率(16kSPS、8kSPS、4kSPS) 工作正常、捕获的信号频率为20Hz、这是正弦波(2Vpp)双极输入的实际信号频率。

    4kSPS 数据速率:  

    8kSPS 数据速率:  

    16kSPS 数据速率:  

    寄存器配置:

    我想知道您是如何将 C6748连接到 ADS131E08EVM 的、 您是否使用了蓝色导线? 使用示波器捕获的 SCLK、/CS、DIN 和 DOUT 时序图将有助于检查、我想查看8kSPS 或更高数据速率下的数字信号是否不良。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    非常感谢您进行详细的测试!!

    我不知道‘蓝线’是什么类型,但这是我使用的:

    我还觉得高采样率有一些问题、因为我在将采样率设置为4kSPS 后获得了正确的数据。

    能否使用逻辑分析仪捕获时序? 当然、我还会尝试使用示波器、可能只有2个通道。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhen:

    是的、这是一种蓝线。 这种线缆不能支持高速信号通信。 示波器很好、因为它允许我们查看信号波形的失真、过冲和振荡。

    此致、

    戴尔