This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我 有几个关于盖子的问题,以及与航天器充电相关的风险。
(我看到过另一个帖子、表示盖子是浮动的、但数据表中没有任何确认指南。)
谢谢!
感谢 Rob -我们是否有盖子面积的测量?
您是否认为、如果我们通过电阻路径将盖子"接地"、则会改善 FS/4杂散? 例如10千欧?
您好、Steve、
我将找出盖子尺寸并告知您。
请给我几天时间、因为您知道假期期间有很多 OOO 人。
我无法评论接地的电阻路径。 我认为这将为整个系统带来一个奇怪的组装。
谢谢、
Rob
您好、Steve、
请参阅数据表中的盖子尺寸。
谢谢、
Rob
感谢 Rob -我应该已经在数据表的机械结构中看到过这一点!
我无意中提到了 FS/4杂散、但它必须来自我正在使用的其他器件。
对于"阻性"接地、我想从盖子上有一个机械弹簧片直接连接到 PCB (螺纹插件)。 PCB 连接可能是"岛"泛光灯、然后通过电阻器将其路由到 GND。 该路径足以使盖子保持放电状态。
是否有不同的建议来解决这一问题? 4cm2浮动金属盖子确实会在许多轨道上带来一定的航天器充电风险。
您好、Steve、
遗憾的是、我们目前没有任何建议。 我确信客户已经尝试过上述建议、或者可能只是将盖子直接接地、使盖子顶部直接连接到安装在 CCA、电路板本身上方的更大机械屏蔽底盘。
此致、
Rob