This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1620QML-SP:浮动盖

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1181867/adc12d1620qml-sp-floating-lid

器件型号:ADC12D1620QML-SP

我 有几个关于盖子的问题,以及与航天器充电相关的风险。

  • 此封装是否具有浮动金属盖、是否接地或以其他方式作为电基准?

        (我看到过另一个帖子、表示盖子是浮动的、但数据表中没有任何确认指南。)

  • 如果它是浮动的、盖子的面积是多少?盖子是否可以在不影响性能的情况下从外部接地?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    盖子未接地并保持浮动。

    我们不希望将盖子接地会对器件的性能产生影响。

    我们测试了一个类似的器件、10b 器件、盖子接地、但结果没有结果。  

    我们看到性能略有下降、但它在产品的大量变化范围内。

    因此、该器件的盖子保持悬空。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rob -我们是否有盖子面积的测量?

    您是否认为、如果我们通过电阻路径将盖子"接地"、则会改善 FS/4杂散? 例如10千欧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我将找出盖子尺寸并告知您。

    请给我几天时间、因为您知道假期期间有很多 OOO 人。

    我无法评论接地的电阻路径。 我认为这将为整个系统带来一个奇怪的组装。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    请参阅数据表中的盖子尺寸。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rob -我应该已经在数据表的机械结构中看到过这一点!

    我无意中提到了 FS/4杂散、但它必须来自我正在使用的其他器件。

    对于"阻性"接地、我想从盖子上有一个机械弹簧片直接连接到 PCB (螺纹插件)。 PCB 连接可能是"岛"泛光灯、然后通过电阻器将其路由到 GND。 该路径足以使盖子保持放电状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有不同的建议来解决这一问题? 4cm2浮动金属盖子确实会在许多轨道上带来一定的航天器充电风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    遗憾的是、我们目前没有任何建议。 我确信客户已经尝试过上述建议、或者可能只是将盖子直接接地、使盖子顶部直接连接到安装在 CCA、电路板本身上方的更大机械屏蔽底盘。

    此致、

    Rob