请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC082S085 主题中讨论的其他器件: DAC128S085EVM
您好!
我们的客户使用 DAC082S085。
客户使用断电模式。
当客户退出断电模式时、会出现 TWU 问题。
我附上问题的范围截屏。
e2e.ti.com/.../DAC082S085_5F00_delay.pdf
数据表中提到了 TWU 为6us 典型值@VA=3V。
当客户在从设置为断电模式的8秒后退出断电模式时、
TWU 为4ms。
您是否有什么想法导致这种情况?
此致、
Naoki Aoyama