This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC082S085:唤醒时间问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC082S085, DAC128S085EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675299/dac082s085-wake-up-time-issue

器件型号:DAC082S085
主题中讨论的其他器件: DAC128S085EVM

您好!

我们的客户使用 DAC082S085。

客户使用断电模式。

当客户退出断电模式时、会出现 TWU 问题。

我附上问题的范围截屏。

e2e.ti.com/.../DAC082S085_5F00_delay.pdf

数据表中提到了 TWU 为6us 典型值@VA=3V。

当客户在从设置为断电模式的8秒后退出断电模式时、

TWU 为4ms。

您是否有什么想法导致这种情况?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    感谢您的查询。 在我与设计团队检查细节时、您能否分享原理图? 如果您不想在公共论坛上共享、可以将其作为私人邮件发送给我。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uttam、

    感谢你的答复。
    我将要求客户发送原理图。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uttam、

    抱歉、客户无法向我们提供原理图、因为它是由终端用户制作的。
    我只知道 VOUTA、VOUTB 直接连接到缓冲放大器的输入端。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    由于假期的原因、我一直无法从团队获得答案。 我很快就会回来回答问题。 感谢您的耐心等待。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    设计团队事先不了解此类问题。 这是一个旧部件、我们将从系统开始、以查看任何根本原因。 8秒后 DAC 上电时、您能否告诉我系统中是否发生了任何其他活动/事件? 您是否看到1秒到8秒之间的任何此类行为、还是仅在8秒断电后发生?

    由于该特定器件没有 EVM、我计划使用同一系列的 EVM DAC128S085EVM 测试此行为、并告知您我的结果。 我将在本周结束时再回来。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uttam、

    感谢您的回复和调查。
    我将检查客户的系统。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uttam、

    我检查了客户。
    系统中未发生任何活动/事件。

    有新信息。
    客户已评估了处于可变温度条件下的 DAC。
    我之前所附的示波器镜头是在 Ta=50度时进行评估的结果。
    当环境温度为25度时、唤醒时间约为50 μ s。
    唤醒时间和温度之间可能存在相关性。

    断电模式的持续时间小于1秒时没有问题、
    即使温度是50度。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    是否可以检查加电延迟是否发生在25oC 以及8秒断电情况下? 这种情况不是数据表规格的一部分-因此、我确信这种情况从未在不同的温度下进行过测试。 客户是否存在延迟加电的问题?

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uttam、

    客户已经检查了25oC 加电延迟、断电时间为8秒。
    它介于50 μ s 和60 μ s 之间。
    当断电持续时间小于1秒时、它符合规格。

    客户没有问题。
    客户希望了解上电延迟的根本原因。
    如果这是正常行为、客户应考虑并使用它。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    我无法从设计团队获得非常明确的答案、因为这是一个旧器件。 但是、我从这些电路中得知、有时内部偏置电路具有温度依赖性、在较高温度下运行时、可能会降低斜升速度。 遗憾的是、该规格未针对该器件进行特性描述。 但我想说的是、该器件似乎没有任何问题-因此、客户可以继续使用该器件。 我将尝试了解我们是否可以在未来的设计中纳入此规格。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uttam、

    感谢你的答复。
    您是否可以尝试使用 DAC128S085EVM 重现此行为?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    很抱歉答复晚了。 我正在尝试在 DAC128S085EVM 上测试您的条件。 但是、由于热处理室存在一些资源限制、这将需要一些时间。 我将尽力在本周完成。 但如果我不能这样做,我只能在23日的一周内完成,因为我将在下周旅行。 感谢您的耐心等待。

    请告诉我这是否对您有用。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Uttam、

    感谢您的支持。
    即使在室温下、也会在关断持续时间超过8秒的情况下发生延迟。
    我认为它不需要热处理室。
    我将等待您的测试。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    我现在有点困惑。 您提到、这仅在温度升高时发生。 无论如何、我将使用另一个 EVM 进行测试并告知您。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    在开始一周的旅行之前、我无法在 EVM 上测试该场景。 您能否再次确认是否出现温度升高而不是的情况?

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uttam、

    在室温下、延迟时间为50us 至60us、在50度下为4ms。
    它可能与温度相关。
    (客户在 VCC=3V 时使用此 DAC。)

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    感谢您的确认。 由于我本周的差旅、我将能够在下周对 EVM 进行测试。 我将向您介绍我的调查结果。 非常感谢您的耐心等待。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    本周、我无法为测试安排一个热处理室。 我应该能够在下周初之前做到这一点。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uttam、

    感谢您的大力支持。
    我将等待您的调查。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    我到目前为止还没有安排过热室。 我对拖延表示歉意。 我正试图尽早完成这项工作。 请多花几天时间。 我将返回结果。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uttam、

    感谢您的支持。
    是否有任何更新?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    我对拖延表示歉意。 我还没有安排这一分庭。 我的实验室团队本周已得到 MO 的保证。 我希望为您完成测试。 非常感谢您的耐心等待。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uttam、

    我明白了。
    我会告诉客户多等一点。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    首先,我对解决这一问题的长期拖延表示歉意。 我终于找到了一个热处理室、并复制了您的用例。 您观察到的内容在 DAC128S085EVM 上是可重复的、该器件属于同一系列器件、我观察到唤醒时间取决于温度。

    希望这能澄清。 我要关闭线程。 如果您将来需要任何支持、请告诉我。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uttam、

    感谢您的调查。
    我将向客户反馈此信息。

    非常感谢。

    Naoki Aoyama