主题中讨论的其他器件: DAC3482、 ADS54J40
戴尔
我们正在开发 ADS54J42。
板上有 ADS54J42问题。
带宽:60MHz,
LMFS=2242
抽取率:2.
通道速率:5.5Gbps
我们需要帮助和解决方案。
下图显示了 ADS54J42 ADC 输入以及 FPGA 捕获的 MATLAB。
ADC 时钟为276.48MHz、IF 为207.36MHz 中心。
当信号为输入时、与中心的差值(-6.9)-(-60.1)= 53.2大约为18MHz。
下图显示了环到 DAC3482并使用 MXA 进行测量的 ADS54J42输入。
在距离中心18MHz 时、差值为53.3。
数据表(14页)约为70页。
问题是什么?
ADS54J42配置有问题?
谢谢你。