This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J42:ADS54J42 SNR?

Guru**** 2510465 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J42, DAC3482, ADS54J40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673388/ads54j42-ads54j42-snr

器件型号:ADS54J42
主题中讨论的其他器件: DAC3482ADS54J40

戴尔

我们正在开发 ADS54J42。


板上有 ADS54J42问题。

带宽:60MHz,

LMFS=2242

抽取率:2.

通道速率:5.5Gbps


我们需要帮助和解决方案。

下图显示了 ADS54J42 ADC 输入以及 FPGA 捕获的 MATLAB。
ADC 时钟为276.48MHz、IF 为207.36MHz 中心。
当信号为输入时、与中心的差值(-6.9)-(-60.1)= 53.2大约为18MHz。

下图显示了环到 DAC3482并使用 MXA 进行测量的 ADS54J42输入。
在距离中心18MHz 时、差值为53.3。
数据表(14页)约为70页。
问题是什么?
ADS54J42配置有问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    在此模式下、您需要选择低通滤波器模式或高通滤波器模式。 在每种情况下、您感兴趣的信号(207.36MHz)都将出现在转换频带中。 请参阅随附的文件、了解有关此内容的更多信息。 您的通道速率也不正确。 在此设置下、它应该为2.7648Gbps。 我还附加了用于 此设置的 ADC 配置文件。 这些波形图显示、在您的设置中使用高通滤波器模式时、可用带宽约为139MHz 至202MHz。 如果您必须能够以207.36MHz 的频率对数据进行采样、则必须更改采样率。

    此致

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS54J42_5F00_Fs_5F00_276.48MHz_5F00_LMFS_5F00_2242.pptxe2e.ti.com/.../ADS54J40_5F00_2x_5F00_dec_5F00_highpass_5F00_2242.cfg

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亨利
    我已将您的问题发送给一位工程师、工程师将会查看该问题。
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    戴尔

    板上有 ADS54J42问题。
    我们的测试结果的确切条件如下。
    我们需要 CFG 文件支持。

    带宽:120MHz,
    通道速率:5.5296bps
    ADC 数据速率:276.48MHz
    FS:552.96MHz
    FIN:207.36MHz
    LMFS:2242
    12月:2次
    DEC 过滤器:LPF

    寄存器值
    6900
    01 32
    00 80
    06 0f
    31. 0a
    32 0a

    6800
    4d 80
    41. 12.
    52. 81.
    72. 08
    44. 3e

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADS54J40_5F00_2x_5F00_dec_5F00_lowpass_5F00_4222_5F00_Fs_5F00_552.96M.cfgHenry、

    随附的配置文件使用您的设置与 TI EVM 配合使用。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim

    从 ADS54J42EVM 加载 CFG 文件将不会被 PLL 锁定。

    我应该使用 HSDC-Pro 中的 ADS54J40_2x_4222文件吗?

    测试结果如下。

    我们的 LMFS 为2242。

    您可以支持 HSDC ADS54J40_2x_2242文件吗?

     

    本文档中 SNR 和 EVM 值之间的差异。

    下图基于指南文档。

    EVM 负载

    "LMK_Config_Onboard _614p4_VCO1"

    "ADS54J40_LMF_8224"

    测试源为187.5Mhz、8dBm。

    SNR 不是70dBFs。

    为什么它与数据表不同?

    测试结果如下。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    我可能向您发送了错误的文件。 如果 您仍计划使用下面显示的发送给我们的设置、请尝试附加的配置文件。

    带宽:120MHz,
    通道速率:5.5296bps
    ADC 数据速率:276.48MHz
    FS:552.96MHz
    FIN:207.36MHz
    LMFS:2242
    12月:2次
    DEC 过滤器:LPF

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS54J40_5F00_2x_5F00_dec_5F00_lowpass_5F00_2242.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jim
    您需要 HSDC-Pro 文件来测试附加的文件。
    我在 HSDC-Pro 中没有2242.ini。
    我需要 HSDC-Pro 文件来测试随附的文件。
    请告诉我如何测试。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6082.ADS54J42_5F00_LMFS_5F00_2242.zipHenry、

    文件已附加。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的。 Jim

    我们使用信号发生器将187.5MHz 和8dBm 输入到 ADC 中。

    如数据表的图10所示、SNR 不会出现在客户电路板中。

    我们的 SNR 为55dbfs。

    解决方案是什么?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    这仍然是个问题吗? 如果是、这是定制板、您能否发送原理图以便我们查看一下?

    此致、

    Jim