This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046:温度测量

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675343/tsc2046-temperature-measurement

器件型号:TSC2046


我们可以看到 sbas265g 第15页的表3、并且提供了温度测量

仅限单端。


客户已为其便携式设备2018车型选择 TSC2046 (即将实现大规模生产)、

但由于 MCU 软件错误、客户偶尔会遇到案例2。

===
案例1
表3.
10000100b:A2~A0=0 SER/DFR=1 =>在表1中定义:"+IN TEMP0测量"

案例#2
表3.
10000000b:A2~A0=0 SER/SFR=0 =>未在数据表中定义。 因此、它不适用

===


根据客户,案例1始终没有问题(解决方案1.6 deg-C),但在案例2中,

分辨率为3.2摄氏度

(请参阅下面的~~~)


客户已通过正确更改其软件进行修复、但客户需要您的评论。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A

案例#2

在 Ta=22deg-C 时测量


摄氏度时间
12.8 1.
16 1.
19.1 7.
22.2 10.

N-19总次数

~~~~~~~~~~~~~μ A
案例1

TA=26°C

摄氏度时间
19.1 2.
20.7 11.
22.2 6.
23.8 6.
25.4 241.
27 284.
28.5 9.
30.1 4.
31.7 6.
41.1.

结果:

分辨率为1.6度 C (正确)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A


<问题>

根据客户的数据、当他们设置了错误的设置时、似乎只有 LSB 数据丢失

作为 case2( differential )。


但是、请您对原因发表意见或想法吗?

客户愿意以正确的方式使用 TSC2046、但请提出您的意见。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanji、

    查看 TSC2046数据表中的图2、注意最后两个开关(来自 SER/DFR 下逻辑块的虚线)。 SER/DFR 输入显示为低电平、这意味着您在+/-输入之间进行差分测量。 当 SER/DFR 为高电平时、这两个开关会向下翻转、您将-REF 接地以进行单端测量。 对于 TEMP 测量[A2.A0]=0、您需要将 REF-接地。 修复软件是正确的做法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hendri-San

    感谢您的回答。

    我了解到由于差分测量,分辨率可能变为2的1 (LSB 丢失)。

    谢谢你