Other Parts Discussed in Thread: TSC2046
我们可以看到 sbas265g 第15页的表3、并且提供了温度测量
仅限单端。
客户已为其便携式设备2018车型选择 TSC2046 (即将实现大规模生产)、
但由于 MCU 软件错误、客户偶尔会遇到案例2。
===
案例1
表3.
10000100b:A2~A0=0 SER/DFR=1 =>在表1中定义:"+IN TEMP0测量"
案例#2
表3.
10000000b:A2~A0=0 SER/SFR=0 =>未在数据表中定义。 因此、它不适用
===
根据客户,案例1始终没有问题(解决方案1.6 deg-C),但在案例2中,
分辨率为3.2摄氏度
(请参阅下面的~~~)
客户已通过正确更改其软件进行修复、但客户需要您的评论。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
案例#2
在 Ta=22deg-C 时测量
摄氏度时间
12.8 1.
16 1.
19.1 7.
22.2 10.
N-19总次数
~~~~~~~~~~~~~μ A
案例1
TA=26°C
摄氏度时间
19.1 2.
20.7 11.
22.2 6.
23.8 6.
25.4 241.
27 284.
28.5 9.
30.1 4.
31.7 6.
41.1.
结果:
分辨率为1.6度 C (正确)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
<问题>
根据客户的数据、当他们设置了错误的设置时、似乎只有 LSB 数据丢失
作为 case2( differential )。
但是、请您对原因发表意见或想法吗?
客户愿意以正确的方式使用 TSC2046、但请提出您的意见。
此致