在我们的板上、我们使用 ADS1274在最多4个通道上进行数据采集。 不过、我们看到与增益相关的问题。
当我们在1个通道处于活动状态时提供10kHz 输入信号时、我们会在从30kHz 到120kHz 的采样频率范围内看到恒定的电平/增益。
但是、当我们在一个通道上提供相同的输入通道、但现在所有4个通道都处于活动状态时、当采样频率高于70kHz 时、我们会看到增益增加(请参阅表)
记录信号的采样频率振幅(相对)
40K 1.00
50K 1.00
60k 1.00
70k 1.00
75k 1.03
80k 1.06
90k 1.13
10万 1.20美元
120k 1.34
dit 是否为已知问题? 这样做的原因可能是什么? 这可以避免和/或补偿吗?