This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274:增益取决于采样频率和有源通道的数量

Guru**** 2391065 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673606/ads1274-gain-dependent-on-sampling-frequency-and-number-of-active-channels

器件型号:ADS1274

在我们的板上、我们使用 ADS1274在最多4个通道上进行数据采集。 不过、我们看到与增益相关的问题。

当我们在1个通道处于活动状态时提供10kHz 输入信号时、我们会在从30kHz 到120kHz 的采样频率范围内看到恒定的电平/增益。

但是、当我们在一个通道上提供相同的输入通道、但现在所有4个通道都处于活动状态时、当采样频率高于70kHz 时、我们会看到增益增加(请参阅表)

    记录信号的采样频率振幅(相对)

40K  1.00
50K  1.00
60k  1.00
70k  1.00
75k  1.03
80k  1.06
90k  1.13
10万 1.20美元
120k 1.34

dit 是否为已知问题? 这样做的原因可能是什么? 这可以避免和/或补偿吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖!

    您能否为我们提供 ADS1274的配置(CLK 输入频率、模式和格式设置)? 您是否在缩放 CLK 输入以生成不同的数据速率并保持相同的模式?

    数字滤波器具有平坦的单位增益通带,直至约0.453*Fdata。 增加数据速率只能扩展此通带、对信号增益无影响。

    您如何测量相对峰值振幅? 如果您只是观察给定信号周期中的最大点、则可能会发现噪声尖峰、随着数字滤波器带宽的增加、该尖峰会增加。 但是、我认为无论有源通道的数量如何、效果都应该相同。

    您能否分享您以40kSPS 和120kSPS 的速率收集的数据图?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS1274始终处于高速模式。
    格式为011
    CLK 取决于所选的采样频率:256*fsam

    我正在计算信号的 RMS 值以比较记录的信号电平。

    在下面的3个记录中、施加了相同的输入信号(正弦波为10k)

    精确的采样频率为 40178.6Hz 和 120535.7Hz。

    在40k 时记录的信号(1和4个通道处于活动状态时相同)

    120k 时的信号记录器、1个通道处于活动状态:

    在120k 时记录的信号、4个通道处于活动状态:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    请原谅我的延迟。

    首先、在通道1上以40KSPS 采样的10kHz 正弦波的独特形状可能是欠采样的结果。 尽管您满足奈奎斯特标准 fs > 2x fin、但原始输入的振幅可能无法以每周期仅4个样本的形式准确表示。

    我认为信号振幅的变化可能是基准电压输入上输入阻抗的变化所致。 您的外部基准电路直接连接到数据表图71中所示的内部开关电容器采样结构。 随着主 CLK 频率的增加以及有源通道的数量的增加、有效输入阻抗将减少。 如果您的外部驱动电路未能充分保持恒定基准电压、ADC 传递函数中的增益误差项将会更糟。

    对于一个有源通道@ 40KSPS:ZEff = 13.65k 欧姆

    对于四个有源通道@ 40KSPS:ZEff = 3.41k 欧姆

    对于一个有源通道@ 120kSPS:ZEff = 4.55k 欧姆

    对于四个有源通道@ 120kSPS:ZEff = 1.14k 欧姆

    您可以将 ADS1274电路的原理图与输入和基准驱动电路共享吗? 如果您希望离线发送给我、我可以通过您的个人资料中的电子邮件地址与您联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我建议您通过电子邮件联系我

    此致、

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    螺纹已闭合。 已离线查看参考电路。

    此致、