请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC128S102 我需要了解5962-07227和 ADC128S102输入阻抗的差异。
我们目前在类似的应用中使用这两个器件。 我们注意到它们之间存在差异。
谢谢、
Carolyn Sleeper
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要了解5962-07227和 ADC128S102输入阻抗的差异。
我们目前在类似的应用中使用这两个器件。 我们注意到它们之间存在差异。
谢谢、
Carolyn Sleeper
尊敬的 Carolyn:
很抱歉耽误你的时间。 除了陶瓷封装和在这些耐辐射器件上执行的附加测试之外、我找不到常规 ADC128S102和 ADC128S102QML-SP 之间的任何物理差异。 该测试的一部分包括退火过程、该过程可以考虑您在 AGND 和 DGND 引脚之间的阻抗差异。 但通常情况下、两个版本都是从同一个器件开始的。 这些器件的典型应用确实在芯片上将 AGND 和 DGND 绑定在一起。 如果 AGND 和 DGND 电位的差值超过300mV、则可能会有损坏器件的风险。