This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双电源 ADC 器件申请

Guru**** 2928800 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8634, ADS8364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/674192/request-for-dual-supply-adc-part

主题中讨论的其他器件:ADS8634ADS8364

您好、社区

请为 ADC IC 器件提供以下参数。

由+5V 和-5V 双电源供电

单端输入通道。

采样率= 10-50 MSPS

12位 ADC

谢谢、此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪维亚
    我将查看我们的产品系列、并很快返回给您。
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪维亚
    高速转换器产品系列中没有任何双电源器件。 您可能会尝试联系精密人员。
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你的大脑。

    是否可以获得采样率最低为10-50ksps 的双电源精密 ADC?
    请建议我。

    此致、
    Divya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们找到了以下器件、其功能将满足我们的应用需求。
    ADS8634 -4通道
    我们是否获得具有2个通道输入的类似器件?
    请支持我们查找2#通道 ADC 器件。

    谢谢和升级、
    Divya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我们找到了以下器件、其功能将满足我们的应用需求。
    ADS8634 -4通道
    我们是否获得具有2个通道输入的类似器件?
    请支持我们查找2#通道 ADC 器件。

    谢谢、此致、
    Divya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divya、

    很抱歉、这里的延迟、ADS8364没有双通道选项。 在这种情况下、您可以将未使用的通道保持连接到 VREF。