This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:在 AVDD 较低的情况下具有奇怪的功耗

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/674393/ads7142-strange-power-consumption-with-low-avdd

器件型号:ADS7142
主题中讨论的其他器件:CC2640

HY、

在电池驱动型应用中、我需要使用 CC2640 BLE 控制器运行 ADS7142。 我需要测量电阻而不是电压、因此我希望使用处理器端口引脚作为 AVDD、以独立于电池电压。 总体 AD 结果看起来符合预期、但功耗有一个奇怪的影响:

为了省电、我只想在一段时间内打开 AVDD 一次、然后立即测量并关闭它。 我通过以下方式连接 AVDD:

其中 pwr ADC 是处理器端口引脚

因此、如果打开、AVDD 电压大约为1.4V (取决于电池电压)。

当我测量总体功耗时、我会看到一个非常奇怪的效果:

在我开始循环测量之前、一切看起来都很正常。 然后、我看到循环测量(每秒一次)

但是、当我研究测量之间的功耗时、电流会缓慢增加到500uA、超过1s。 此时、AVDD 完全关闭。

是否有任何关于这种情况的根本原因的想法?

当 DVDD 为2.8V 时、我是否可以将 AVDD 设置为1.4V? AVDD 是否有最小电压?

感谢您的任何帮助

Harald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harald、

     

    感谢您关注 ADS7142。

    您在测量功耗的时间点是什么?

    该器件可在1.65V 至3.6V 的 AVDD 范围内运行、因此您需要在设计中对此进行修改。 最好使用 LDO 或低阻抗电源而不是电阻分压器来生成所需的 AVDD。

    ADS7142非常适合低功耗物联网应用、例如您所关注的应用。 您应该考虑使用 ADS7142的自主运行模式、其中电流消耗小于1uA、而您目前看到的电流消耗为100s uA。

    如果在此模式下配置器件时需要任何帮助、请告诉我。

    谢谢。

     

    此致、

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY Sandeep、

    感谢您的回复

    >最好使用 LDO 或低阻抗电源而不是电阻分压器来生成所需的 AVDD

    由于我需要测量电阻而不是电压、因此我无法使用 LDO 作为电源、因为我想补偿电池电压和 CPU IO 端口上的压降。 我需要打开和关闭模拟电源、它不仅为 AD 转换器的 AVDD 供电、还为连接到 YF111和 YF112的电阻器供电。

    >您在测量功耗的时间点是什么?

    我们测量整个板的总体功耗、但我们在没有 ADC 的情况下多次使用该板、因此我们假设电流消耗来自 ADS7142。 (通常功耗约为16uA)

    我们执行了更多的测量。 只要 AVDD 高于100mV、似乎就没有电流。 只要 AVDD 降至100mV 以下、我们就会测量几个100s uA 的电流消耗。 我在数据表中找不到任何对此的引用。 是否不允许 AVDD 为0V? 我们甚至可以通过低电压损坏器件吗? 在两个电路板上、即使在打开 AVDD 的情况下、我们也能测量高电流。

    此致

    Harald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harald、

    如果您要测量整个电路板的总体功耗、我们需要先定位 ADS7142的额外电流、然后再进一步探究。 您能否测量 R104上的压降以查看 ADS7142是否确实消耗了该压降?

    谢谢。

    此致、

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >横穿 R104

    当电流在我们关闭 AVDD 时流动时、R104上没有电流过。 我们假设电流从 DVDD 汲取。

    我们在没有任何其他组件的情况下对 ADC 进行了进一步测试和特性鉴定。 当 DVDD 为2.9V 且 AVDD 为0V 时、似乎有一个高电流(400-500uA)流入 DVDD。 只要 AVDD 升高超过100mV、电流就会停止。

    在我们的应用中、我们通过将50k 从 DVDD 添加到 AVDD 来解决该问题、因此即使在 PWR_ADC 关闭时、最小 AVDD 也是100mV。 缺点是 YF111至 YF112之间连接的测量电阻器上的电流恒定。 对于第一个原型、我们可以使用该原型、但对于系列解决方案、我们需要查找其他内容。

    此致

    Harald