主题中讨论的其他器件:CC2640、
HY、
在电池驱动型应用中、我需要使用 CC2640 BLE 控制器运行 ADS7142。 我需要测量电阻而不是电压、因此我希望使用处理器端口引脚作为 AVDD、以独立于电池电压。 总体 AD 结果看起来符合预期、但功耗有一个奇怪的影响:
为了省电、我只想在一段时间内打开 AVDD 一次、然后立即测量并关闭它。 我通过以下方式连接 AVDD:
其中 pwr ADC 是处理器端口引脚
因此、如果打开、AVDD 电压大约为1.4V (取决于电池电压)。
当我测量总体功耗时、我会看到一个非常奇怪的效果:
在我开始循环测量之前、一切看起来都很正常。 然后、我看到循环测量(每秒一次)
但是、当我研究测量之间的功耗时、电流会缓慢增加到500uA、超过1s。 此时、AVDD 完全关闭。
是否有任何关于这种情况的根本原因的想法?
当 DVDD 为2.8V 时、我是否可以将 AVDD 设置为1.4V? AVDD 是否有最小电压?
感谢您的任何帮助
Harald