主题中讨论的其他器件:ADS124S08、
您好!
我正在使用评估板测试 ADS124S08、以确认 ADC 可用于精确的电压测量(大约为微伏)。 我一直在将应变仪连接到 EVM 的全惠斯通电桥配置中使用。 该电路不应随温度改变其输出、我正在进行测试以确认该温度。 我使用恒温器测试 ADC 是否存在温度漂移、但注意到输出电压似乎随着时间的推移而漂移、无论温度如何、大约20-30微伏、一个半小时。
我看到 ADC 的这种漂移是否有原因? 根据 ADC 的数据表、我不希望这种漂移随时间的推移而变化。
在每个样本之间、ADC 未通电。 在取样之前、我插入 EVM、运行"使用 J8和 REFP0进行桥式测量"、将增益设置为4、使用 Sinc3滤波器、并将数据速率设置为50SPS。 然后、我获取数据75秒。 我已附上一些数据图、您可以在其中看到下面的电压漂移。 通常、它会向上漂移、但在一种情况下、它会向下漂移。 我还尝试使用全局斩波而不是 ADC 校准、但仍然看到随着时间的推移而出现向下漂移。
感谢您的帮助!