This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:来自 ADC 控制寄存器2 (ADDR 0x10)的值不一致

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/671894/afe4300-inconsistent-values-from-adc-control-reg-2-addr-0x10

器件型号:AFE4300

您好!

从 BCM 输出(ADC_CONTINL_REGISTER2地址0x10)读取一致的值时遇到问题。

将该寄存 器设置为0x65 --(OUTP_Q_FILT/OUTM_Q_FILT)的输出--返回同一频率下多个测量的一致值(即0xX13、0x19等),但将寄存器设置为0x63时,测量值返回非常不同(即0xe9e、0x2bac 等)。 但是、每个电路的电路是一致的/相同的。  

是否有任何关于可能导致这种情况发生的原因的想法? 感谢您的帮助和指导。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题是、有没有多路复用器开关输出的时序规格?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Terence:

    您能否测量 OUTP_Q_FILT 和 OUTM_Q_FILT (也可以测量 OUTP_I_FILT 和 OUTM_I_FILT)上的电压?
    多路复用器的切换速度应足够快。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在切换多路复用器后测量了大约0.9V 的电压。 在多路复用器和0.9V 稳定电压之前大约~200ms 存在一些不稳定情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Terence:

    给定阻抗是否需要0.9V?
    此外,如果在代码中插入200ms 的等待时间,测量是否会变得稳定?

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    感谢您的回复。  

    1.在给定阻抗的情况下、如何计算预期电压? 我可能在数据表中错过了这一点。  

    2.是的,等待时间(>200ms)有助于使测量稳定。 我们的数据收集过程是- 1)执行多个阻抗测量(我们已经在7-11测量附近进行了测试、每项测量860SPS)并得到平均值2)执行~40-60秒的单独/独立任务3)重复1和2。 我们发现、在每个测量周期内、这些值都相当一致或在容差范围内。 但是、相对于彼此的周期并不一致、如下面的屏幕截图所示。 等待时间有助于最大程度地减小偏差、但仅在一定程度上。 有什么想法吗?  


    谢谢、

    Terence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Terence:

    在 FWR 模式下,预期电压将为~Ω(0.5 *1.05Vpp*阻抗/1.5KOhm)。
    构建您的图、我有几个问题:
    1) 1)每个图都针对不同的激励频率,不是吗?
    2)在40-60秒的延迟期间,您是否关闭信号链或更改任何参数(激励频率)。
    3) 3)是否可以在40-60秒延迟后进行任何测量之前测量校准电阻器? 如果校准电阻器具有相同的趋势、则可以使用此信息校正其他阻抗的测量值。 实际上、我们将其称为第8.2.2节中讨论的校准例程。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Prabin、您好!

    您可以查看我们的原理图吗? 也许我们没有正确实施它... 在延迟期间、我们不会关闭信号链、 并且在每40-60秒延迟后、我们都遵循了校准例程(在每个频率开关之后)、但仍然无法获得良好的测量结果。