您好!
从 BCM 输出(ADC_CONTINL_REGISTER2地址0x10)读取一致的值时遇到问题。
将该寄存 器设置为0x65 --(OUTP_Q_FILT/OUTM_Q_FILT)的输出--返回同一频率下多个测量的一致值(即0xX13、0x19等),但将寄存器设置为0x63时,测量值返回非常不同(即0xe9e、0x2bac 等)。 但是、每个电路的电路是一致的/相同的。
是否有任何关于可能导致这种情况发生的原因的想法? 感谢您的帮助和指导。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
从 BCM 输出(ADC_CONTINL_REGISTER2地址0x10)读取一致的值时遇到问题。
将该寄存 器设置为0x65 --(OUTP_Q_FILT/OUTM_Q_FILT)的输出--返回同一频率下多个测量的一致值(即0xX13、0x19等),但将寄存器设置为0x63时,测量值返回非常不同(即0xe9e、0x2bac 等)。 但是、每个电路的电路是一致的/相同的。
是否有任何关于可能导致这种情况发生的原因的想法? 感谢您的帮助和指导。
谢谢!
Prabin、您好!
感谢您的回复。
1.在给定阻抗的情况下、如何计算预期电压? 我可能在数据表中错过了这一点。
2.是的,等待时间(>200ms)有助于使测量稳定。 我们的数据收集过程是- 1)执行多个阻抗测量(我们已经在7-11测量附近进行了测试、每项测量860SPS)并得到平均值2)执行~40-60秒的单独/独立任务3)重复1和2。 我们发现、在每个测量周期内、这些值都相当一致或在容差范围内。 但是、相对于彼此的周期并不一致、如下面的屏幕截图所示。 等待时间有助于最大程度地减小偏差、但仅在一定程度上。 有什么想法吗?
Terence