你(们)好
我在 AMC7812数据表(第29页)中看到"如果信号源具有高阻抗、建议在将模拟输入应用于 ADC 之前对其进行缓冲"。
可能是在我的项目中、我将使用分压器(约66k/10k 电阻器)读取24V 直流电压下的信号、但目前我不确定...
请告诉我 、信号源阻抗的限制是什么、不需要使用缓冲器?
谢谢、Nicola
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我在 AMC7812数据表(第29页)中看到"如果信号源具有高阻抗、建议在将模拟输入应用于 ADC 之前对其进行缓冲"。
可能是在我的项目中、我将使用分压器(约66k/10k 电阻器)读取24V 直流电压下的信号、但目前我不确定...
请告诉我 、信号源阻抗的限制是什么、不需要使用缓冲器?
谢谢、Nicola
尼科拉
感谢您的耐心等待。 在美国复活节假期期间、我在办公室外度过了一个漫长的周末。
您希望测量这些电阻分压器的输入信号的预期频率是多少? 它们是否靠近 DC?
如果它们是非常低频的信号、则可以很轻松地通过在分压器的输出端包含一个电荷良好的电容器来减少采样电容器充电所需的时间。 我很快地将一个简单模型组合在一起、并以0.1uF (有点随机-只是一个常见的可用值)的形式投入、这看起来效果非常好。 在一个更全面的模型中、我扫描了电容器值、几乎任何高于15nF 的值都将获得与0.1uF 相似的结果、您也可以下降到8nF、并且不会损失太多的精度。