This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7812:AD 通道的输入阻抗

Guru**** 2610875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675850/amc7812-input-impedance-of-the-ad-channels

器件型号:AMC7812

你(们)好  

我在 AMC7812数据表(第29页)中看到"如果信号源具有高阻抗、建议在将模拟输入应用于 ADC 之前对其进行缓冲"。

可能是在我的项目中、我将使用分压器(约66k/10k 电阻器)读取24V 直流电压下的信号、但目前我不确定...

请告诉我 、信号源阻抗的限制是什么、不需要使用缓冲器?

谢谢、Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼科拉

    这种说法的原因是 SAR ADC 需要为输入电容器充电、以便执行其余转换。 如果输入阻抗过高、则为电容器充电所需的时间将比转换时间长、因此转换精度会下降。

    考虑到这一点、如果您可以容忍不准确的情况、则实际上没有任何"必要"的时间来包含缓冲器。 此外、如果信号移动速度特别慢、这可能不是一个问题-也许第一次转换会有一些较差的精度、但是输入电容器会继续充电、并且可能在第二次或第三次转换时会保持准确。

    对于66k 串联电阻和73pF 输入电容的电路、时间常数为4.8us、因此充电到24V 需要24us。 在分压器的情况下、仅需约3us 即可充电至3.16V。 转换时间通常为2us。 如果您正在读取非常低频的信号、那么这可能是第二个转换周期可以接受的。 否则、根据您尝试测量的振幅和频率、在分压器电路和 ADC 输入之间添加缓冲器可能会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin  

    为了更好地理解、您可以在此处附加一张与 ADC 连接的输出的草图。 从数据表中可以看出、csh=73pF、转换时间为2us。

    第二个转换时间何时开始? 它是否取决于许多通道是否正常工作?

    谢谢你。

    Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼科拉

    通常、SAR ADC 为多通道器件提供两种方法:具有多路复用器的单个 ADC 或多个 ADC。 通常、如果有多个 ADC、则产品被标记为"同步采样"、否则很可能是 MUX 方法。

    AMC7812实现了基于多路复用器的方法、因此您的注释正确:下一个转换周期取决于您使用的 ADC 通道数量。 数据表在一定程度上解释了这一点、并在假设所有16个通道都启用为32us 的情况下提供了自动循环更新速率规范。

    请记住、在这种情况下、每个通道都使用相同的采样电容器。 因此、如果之前的通道已将电容器充电至其他值、我所做的注释可能不会保持为真。 一种帮助解决这种情况的方法是在电阻分压器和 ADC 输入之间包含一些"良好充电"电容器。 在这种情况下、电容器可以帮助提供一些电流来为输入电容器充电、而不是由66kOhm 电阻器限制电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kevin 的支持。

    在我的应用中、我应该以良好的精度测量16种不同的电压。 所有电压都来自"分压器"、就像昨天发送的 sketch 中的"分压器"一样。

    哪种解决方案更好? 你可以给我什么建议?

    Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼科拉

    感谢您的耐心等待。 在美国复活节假期期间、我在办公室外度过了一个漫长的周末。

    您希望测量这些电阻分压器的输入信号的预期频率是多少? 它们是否靠近 DC?

    如果它们是非常低频的信号、则可以很轻松地通过在分压器的输出端包含一个电荷良好的电容器来减少采样电容器充电所需的时间。 我很快地将一个简单模型组合在一起、并以0.1uF (有点随机-只是一个常见的可用值)的形式投入、这看起来效果非常好。 在一个更全面的模型中、我扫描了电容器值、几乎任何高于15nF 的值都将获得与0.1uF 相似的结果、您也可以下降到8nF、并且不会损失太多的精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin。

    我的信号频率非常低、因此我将在分压器的输出端使用电容器。

    非常感谢、致以最诚挚的问候。

    Nicola