This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:DAC37J82 JESD204B 信道 ID?

Guru**** 2610265 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675617/dac37j82-dac37j82-jesd204b-lane-id

器件型号:DAC37J82

戴尔

我在我们的设计中使用 DAC37J82。
DAC37J82与以下串行器/解串器配置一同使用:
LMFS 2221
K=16
Sysref:9.6Mhz
FS:614.4Mhz
内插:4.
通道速率:3072Mbps
153.6Mhz
外部时钟模式。
复数。

我们没有 EVM。
我们将使用 GUI 仿真。

如果在 GUI 中设置、则 SERDES 通道部分如下所示。
RX2=1 (通道 ID)、RX3=0 (通道 ID)。
数据表中的 RX0为 LANE0、RX1为 LANE1。(第4页)
我们的板连接到 RX0、RX1上的 FPGA。
为什么在 GUI 中设置红框?

我们需要一个满足条件的寄存器值。
我们需要帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、亨利
    我们将研究您报告的 GUI 问题。
    很快有人会更详细地回答。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    随附的文件使用您的设置与我们的 EVM 配合使用。 使用 Altera Arria V 器件的图形发生器板为此设置需要307.2MHz 参考时钟。 我不确定您使用的是什么 FPGA、但在您要求设置153.6MHz 时钟时、只想提及这一点。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC37J82_5F00_Fs_5F00_614.4_5F00_K_5F00_16.cfg