This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:在不使用 RLD 的情况下测量1导联 ECG?

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675829/ads1293evm-measure-1-lead-ecg-without-rld

器件型号:ADS1293EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1293

你好

我在 ADS1293EVM 上遇到了一些问题。

我的问题是、我能否 在没有 RLD 的情况下测量1导联 ECG?

这意味着只需两 个电极 即可测量单导联 ECG。

像这个图像

我曾尝试过这三 个电极 测量一只手的心电图和一只 RLD。

对我来说很好。

但是、当移除 RLD 时、它不起作用。

我多次搜索此问题。

但我无法找到解决问题的好方法。

在 ADS1293中移除 RLD 时是否起作用?

如果它正常工作、它需要一些独特的设置或连接?

提前感谢您。

感谢所有阅读文本的人,因为我的英语写作技巧不好。

正伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zhengwei、

    感谢您的发帖、欢迎访问 E2E 论坛!

    RLF 是指 RLD -右腿驱动吗? 要进行确认、可以在数据表的第23页上看到有关 RLD 的更多信息。

    数据表第48页的图44显示了 RLD_CN:右腿驱动控制寄存器。 您将需要为 RLD 放大器断电、这意味着 RLD_CN 寄存器的位[3]应为1。

    请在您尝试过该操作后告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander

    感谢您的帮助!!

    我已经尝试将 RLD_CN 寄存器的位[3]设置为1。

    不管用。

    将其设置为1时、Cmor 和 CHxERR 变为红色符号。



    信号无法清楚地看到 ECG 的 R PEAK。

    只需读取类似这样的一些凌乱的信号


    可能需要更多其他设置、或者我需要滤除没有 RLD 的 ECG 信号。

    我将继续测试、使错误标志变为绿色!!

    非常感谢 Alexander。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zhengwei、

    您是最受欢迎的!

    当您说它不起作用时、您意味着您无法设置寄存器-还是意味着设置寄存器的结果无法解决初始问题并导致红色指示灯亮起?

    您的数字滤波器设置是什么样的?

    由于您不使用 RLD 电路、接地端本质上是浮动的、因此我认为这就是您看到如此多噪声的原因。 解决此问题的两种方法是使用 RLD、或在输入线路上使用交流耦合电容器(串联一个电容器以阻止直流噪声)。 由于您使用的是 EVM、因此移除 RIN1 - RIN6并将这些0欧姆电阻器替换为交流耦合电容器可能有助于解决该问题。

    希望这对您有所帮助!