Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1293EVM 主题中讨论的其他器件: ADS1293
你好
我在 ADS1293EVM 上遇到了一些问题。
我的问题是、我能否 在没有 RLD 的情况下测量1导联 ECG?
这意味着只需两 个电极 即可测量单导联 ECG。
像这个图像
我曾尝试过这三 个电极 测量一只手的心电图和一只 RLD。
对我来说很好。
但是、当移除 RLD 时、它不起作用。
我多次搜索此问题。
但我无法找到解决问题的好方法。
在 ADS1293中移除 RLD 时是否起作用?
如果它正常工作、它需要一些独特的设置或连接?
提前感谢您。
感谢所有阅读文本的人,因为我的英语写作技巧不好。
正伟