This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF80:是否设置 ADC32RF80寄存器?

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675992/adc32rf80-adc32rf80-register-setting

器件型号:ADC32RF80

戴尔

ADC 的数字块没有信号。
当测试模式发生时、信号与链路、传输、12位斜坡正常。
但测试了数字块的模式、ADC 输入端没有信号。
即使主数字页是被控制和读取的、它的值也是00。
我想问是否应该检查这个问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在开始 ADC 配置之前、请确保相应 ADC 引脚上存在 sysref 和采样时钟。 数据表中说明了 sysref、时钟和同步输入的 CM 和摆幅要求。
    如果无法更新寄存器值、则表示寄存器写/读回功能不起作用。 尝试读取芯片 ID 寄存器0x04以查看是否可以读取芯片 ID。

    此致、
    Satish。