This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:能否在同步从模式下使数据就绪(DRDY)保持未连接状态

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/676164/ads131a02-can-i-leave-the-data-ready-drdy-unconnected-in-synchronous-slave-mode

器件型号:ADS131A02

我在 CPU 和 ADS131A02之间只有四个 SPI 信号,我想在  同步从模式下使用 ADC。  如果我  将 DRDY 直接连接至 CS,就像  数据表中图62的连接一样。  在此模式下、如果 我 保持 DRDY 未连接、则剂量 ADC 工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    请重新访问 ADS131A02产品文件夹并下载最新的数据表修订版。 图62当前显示了异步中断模式下数据检索期间的接口信号。

    图65显示了同步从模式所需的连接。 /DRDY 和/CS 短接在一起并连接到 MCU 上的/CS 引脚。 /DONE 引脚可保持悬空或通过上拉电阻器连接到 IOVDD。

    此致、