This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3443:是否确认时钟采样边沿和采样/保持规格?

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3443, ADS6444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668508/adc3443-confirm-clock-sampling-edge-and-sample-hold-specification

器件型号:ADC3443
主题中讨论的其他器件: ADS6444

团队、

在自定义系统启动期间、对于给定的模拟输入、ADC3443的数字化输出不符合预期。

您能否确认采样是否在输入时钟的上升和下降上完成?
 SBAS670B 的图141说明了采样是在下降沿完成的。 正确吗?
http://www.ti.com/product/ADC3443/datasheet/parameter-measurement-information#SBAS6703708

模拟输入信号上的稳定时间/延迟是多少?

提前感谢您的帮助。

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用 LVDS 时钟驱动器运行 ADC @ 60MHz、并考虑了1.44ns 的孔径延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    您使用的是1线制模式还是2线制模式? 您是否使用了 SYSREF 输入? 我正在与设计团队一起检查下降沿采样。 根据数据表、1线模式下的输出延迟应约为8个时钟周期+典型值约为3ns、2线模式下的输出延迟应约为9个时钟周期+典型值约为3ns。 你看到什么?

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、您好!
    我们使用的是不带 SYSREF 的单线模式(连接到+1.8V 和 GND),但我们的主要关注是了解模拟输入信号在哪个点被采样(从数据表中可以看出,它应该在 CLK 输入的下降边沿之后1.44ns (Ta))。 这与我们所经历的情况不符。 采样看起来是在 CLK 的上升沿完成的。
    此致、
    文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    设计团队确认这是下降沿。 您能否发送您看到的内容的屏幕截图? 您的时钟源是否有可能被反转至 ADC、这会导致这种混淆?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    这是信号的示波器图。 蓝色线迹表示 ADC 时钟(在延迟为2.2ns 且无反转的时钟缓冲器之前获取)。 红色迹线是模拟(差分)输入。

    ADC 的输出用于生成4个输出复用的图像。 下一张图片是图像的配置文件,其中像素3、7、11、15、... 来自上面示波器图中看到的模拟信号。

    可以在像素7和11中看到信号峰值、它们是相邻样本。 这似乎对应于在 ADC 时钟的上升沿锁存模拟信号。

    我们使用相同的模拟信号但反相的 ADC 时钟(移位180度)重复实验。 得出相同的结论。 请参见下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    在我看来、当查看您的图时、在时钟的上升沿和下降沿期间、信号电平是相同的。 您能否使用较慢的时钟运行、以便脉冲仅在其中一个边沿期间处于高电平? 对我来说、这肯定会说明使用的是哪条边线。 您提到的2.2ns 延迟是什么?

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    如果您观察第一个示波器图并查看模拟信号中的峰值(图中间紫色迹线中的凸点)、则通过在时钟的上升沿进行采样(蓝色迹线)、您将在峰值区域中有2个样本、 但如果采样在下降沿、则仅采样1次。 我们注意到 ADC 输出中有2个具有更高值的样本...

    2.2ns 是图中蓝色迹线与实际 ADC 时钟进入 ADC3443之间的延迟、因为我在电路板上的时钟驱动器之前探测了时钟。 因此、下降(上升?)后的确切采样点应为3.6ns (时钟驱动器为2.2ns、ADC 为1.4ns 孔径延迟) 蓝色迹线的边缘。

    此致、

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    这是否仍是您的担忧?

    如果是、 是否可以以较低的时钟速率(例如10或20MSPS)进行采样、以便只有一个采样为高电平。

     您监控的器件的 INP 、INM、CLKP 和 CLKM 引脚编号是多少? 有一些旧的数据表副本互换了这些数据表。 我们只想通过了解您正在探测的实际引脚编号来仔细检查这一点。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的、这仍然是一个问题。 在我们的应用中、我们将对高速图像传感器的模拟输出进行数字化、在该传感器中、带宽和稳定时间已经过优化、可在大约75%的像素周期达到每个像素的预期模拟值。 为了避免  在摄像机/传感器中的其他信号(例如从下一个像素)转换期间进行采样并允许一些抖动、我们必须远离最后10%的像素周期。 因此、对于60MHz 的像素速率、我们只有 2.5ns 的窗口来设置采样点。

    在这方面、我们还有另一个问题:数据表中没有输入采样电路的相关信息。 它不允许我们对摄像头的驱动电路进行微调或仿真。  例如、ADS6444的数据表提供了有关模拟输入的更多信息(见第48页)。

    下面是我们使用的引脚功能列表:

    CLKP - 22.

    CLKM - 21.

    INAP - 9.

    INAM - 8.

    INBP - 12.

    INBM - 13.

    INCP - 31.

    INCM - 30

    INDP - 34.

    INDM - 35.

    此致、

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    是否可以发送仅以上升沿或下降沿为中心的窄脉冲? 您可以使用慢时钟来帮助进行此测试。 然后、这应根据您的设置确定输出是在上升沿还是下降沿采样。

    此致、

    Jim