This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA300EVM-034:指导校准错误

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675820/pga300evm-034-error-on-guided-calibration

器件型号:PGA300EVM-034

您好!

当我选择一个校准文件时、我收到一条错误消息:"所选的校准文件与 GUI 版本不匹配..."

按下 OK (确定)继续校准、似乎可以正常工作:"OWI Configuration"(OWI 配置):No error -"OWI Activation"(OWI 激活):no do to do because OWI is active (按"Next"(下一步)、registers reading (寄存器读取)开始、但监护仪已清除、并显示以下错误:

校准期间发生意外错误

错误-20145发生在插值期间出错

可能原因:

分析:每个独立变量必须包含与依赖变量相同数量的值。

请重试校准

我该怎么做? 我从 GUI 安装了最新版本(3.5.1.0)、并使用原始 ini 文件...

感谢你的任何帮助

Walter

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    选择.ini 文件后、您能否浏览"Calibration Settings File"页面上的设置、并仔细检查温度点、压力点和 DAC 数据集的数量是否正确? 例如:

    在这种情况下、有1个温度点、3个压力点和3组 DAC 代码以及相应的所需输出电压。 很奇怪,默认.ini 文件可能在此处出现错误,但这些字段中的一个似乎在您的设置中不正确。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您的提示、但我在 ini 文件中看不到错误-我使用了原始 TI 文件...

    我使用的是带 Win10的 PC、但我将尝试另一台安装干净的 PC。 我的错了。