Other Parts Discussed in Thread: DAC60508
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC60508M
您好!
我对保留 SPI 位(22:20)有疑问。 如果这些位被写入、会发生什么情况? 我试图与另一个器件(MCP23S08)共享 CS 引脚。 如果我打算写入 DAC、我可以保留位0、但如果我尝试写入 MCP23S08、我需要将位22设置为高电平。
感谢您的帮助和时间、
Andy