This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508M:SPI 保留位

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675185/dac60508m-spi-reserved-bits

器件型号:DAC60508M

您好!

我对保留 SPI 位(22:20)有疑问。 如果这些位被写入、会发生什么情况? 我试图与另一个器件(MCP23S08)共享 CS 引脚。 如果我打算写入 DAC、我可以保留位0、但如果我尝试写入 MCP23S08、我需要将位22设置为高电平。

感谢您的帮助和时间、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    我不确定我是否完全理解这种情况。

    如果这些器件共享 SPI 总线、则它们具有单独的 CS 信号、这些信号应保持与之交互的仲裁。 在这种情况下、如果您与 MCP23S08通信、则 DAC60508将不会"监听"总线、因此对位22:20中的内容没有响应的风险。

    您会在什么时候用 MCP 数据与 DAC 进行"意外"通信?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    是否有此更新、或者是否要将该主题发送给电子邮件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    我尝试在 MCP 和 DAC 之间共享相同的 CS 信号。 实现该功能的一种方法可能是发送32位、这些位会为 DAC 提供不正确的 CRC。 但未知部分是保留位正在写入。

    谢谢、
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    DAC 还提供菊花链操作。 您可以将 MCP 器件作为链中的第二个器件、只需向每个器件发出有效帧-基本上、只需在您想要与 MCP 器件通信时为 DAC 提供24位 NOOP 即可。