This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:AD8658电源和接口

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675143/ads8568-ad8658-power-and-interface

器件型号:ADS8568

尊敬的 TI:

我已经尝试为 ADS8568设计电路、希望获得审查和设计指南。

我的设计目标是使用与微控制器的并行接口并以最大速度同时从8个通道进行采样。 输入信号的范围为0-3.3V、以1.65V 为中心。

我的主要顾虑:

  1. 在每个模拟输入上、该电路的电阻仅为49.9欧姆、电容为10nF。 我可能会将10nF 电容器替换为4.7nF、以获得高于采样率的-3dB 频率、但希望获得任何建议。 我的理解是、该放大器必须在 ADC 之后供电。 我是否应该添加一个额外的电阻器来限制流入 ADS8568的电流? 额外的输入滤波电容器是否因内部电容而无用?
  2. 需要什么电源排序? 现在、在 AVDD 和 DVDD 两秒后、我的±5VB 电源变为活动状态、这可以吗?
  3. 我可以使用±4VREF 和来自该±5V HVDD/HVSS 电源的2.5V 基准来运行该器件、还是需要更多开销?
  4. 我的读操作是复位线在正常操作时需要保持低电平。 这是从大多数复位线路翻转的、因此我想在硬接线之前进行确认。
  5. 我应该在 DVDD 上使用扼流圈而不是10欧姆电阻器吗?
  6. 除了 HVDD 和 HVSS 的100nF 电容器外、是否还应有一个10uF 电容器?
  7. 我将使用下面没有焊盘的 PM 版本。 在这种情况下、是否建议使用接地平面连接? 我应该避免在芯片下方走线并将其保留为连续接地层吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.运算放大器必须能够驱动电容负载并在采集时间内稳定下来、加上内部电容(使用较高范围时为10pF)、如果是、则没关系。 TIPL-ADC 第5部分中有很好的材料、 提供了有关如何优化驱动电路的背景信息。 运算放大器可以在 ADC 之后通电、但您是否介意我问您在哪里阅读该内容? 如果运算放大器由 HVDD 和 HVSS 供电、则建议在 HVDD/HVSS 之前上拉 AVDD。

    2.一般而言,对器件的电源定序没有具体要求。 然而、当 HVDD 在 AVDD 之前供电时、内部静电放电(ESD)结构导通、将 IHVDD 增加到超过指定值、直到应用 AVDD、这样您就可以正常工作了。

    3.您需要更多的净空、HVDD 和 HVSS 需要高于(或低于)预期的 Manx 和最小模拟输入信号。 HVSS 和 HVDD 驱动模拟输入电路、否则可能会出现性能下降。

    4.您的理解是正确的。

    5.使用适当的去耦电容器时,如果您的应用不使用任何隔离,则不应在 DVDD 线路中添加更多的电容器。 请务必 遵循良好的布局实践。

    6.是的,在颈中正确去耦以确保性能。

    7.由于焊盘不存在、因此无需在器件下方添加额外的接地平面。  如有必要、您可以将布线放置在器件下方。 数据表 第47页显示了如何对输入通道进行布线的示例。  确保将接地引脚 直接接地、并正确地对电容进行初始化。

    此致

    Cynthia

    一般而言、器件的电源定序没有具体要求。 但是、何时

    HVDD 在 AVDD 之前供电、内部静电放电(ESD)结构导通、这会增加

    在应用 AVDD 之前、IHVDD 超出指定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Cynthia! 我对电源时序感到困惑的原因是、我在发布问题之前先阅读这里的其他一些文章。

    这一个: e2e.ti.com/.../2165816

    答复如下:
    "二. 模拟输入电压应晚于 HVDD/HVSS 或同时提供、因为根据数据表中的绝对最大额定值表、模拟输入电压限制在 HVSS-0.3~HVDD+0.3V 之间。"

    在我的案例中、前置放大器 ISL28210在 HVDD/HVSS 电源处于活动状态之前通电、并将立即输出0-3.3V 的值。 我的板上实际上有12个电源。 ISL28210由±15V 电源供电。 然而、±15V 电源为+5VB 和-5VB 电源供电、所以运算放大器将在 HVDD/HVSS 上电之前处于激活状态。 更糟糕的是、+15V 电源在-15V 电源之前的2秒内接通(因此+HVDD 和-HVDD 在不同的时间接通)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个令人关切的问题。
    由于您将需要增加 HVDD/HVSS、您能否使用与运算放大器断电相同的+/- 15V 为这些电源轨供电。 这将解决最初的问题、即在 HVSS/HVDD 上需要更多的净空、并解决在电源轨启动之前有一个模拟输入信号的问题。
    正电源轨在 ADC 负电源轨之前出现、这不是一个问题。 如果您确实将 HVSS/HVDD 更改为相同的+/-15电源轨、并且我假设运算放大器将无法输出任何超出可用电源轨的输出、那么 ADC 的模拟输入也不会出现这种问题。
    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、感谢您的指导。