尊敬的 TI:
我已经尝试为 ADS8568设计电路、希望获得审查和设计指南。
我的设计目标是使用与微控制器的并行接口并以最大速度同时从8个通道进行采样。 输入信号的范围为0-3.3V、以1.65V 为中心。
我的主要顾虑:
- 在每个模拟输入上、该电路的电阻仅为49.9欧姆、电容为10nF。 我可能会将10nF 电容器替换为4.7nF、以获得高于采样率的-3dB 频率、但希望获得任何建议。 我的理解是、该放大器必须在 ADC 之后供电。 我是否应该添加一个额外的电阻器来限制流入 ADS8568的电流? 额外的输入滤波电容器是否因内部电容而无用?

- 需要什么电源排序? 现在、在 AVDD 和 DVDD 两秒后、我的±5VB 电源变为活动状态、这可以吗?
- 我可以使用±4VREF 和来自该±5V HVDD/HVSS 电源的2.5V 基准来运行该器件、还是需要更多开销?
- 我的读操作是复位线在正常操作时需要保持低电平。 这是从大多数复位线路翻转的、因此我想在硬接线之前进行确认。
- 我应该在 DVDD 上使用扼流圈而不是10欧姆电阻器吗?
- 除了 HVDD 和 HVSS 的100nF 电容器外、是否还应有一个10uF 电容器?
- 我将使用下面没有焊盘的 PM 版本。 在这种情况下、是否建议使用接地平面连接? 我应该避免在芯片下方走线并将其保留为连续接地层吗?