This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600QML-SP:筛查和鉴定测试

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600QML-SP, ADC12D1620QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675129/adc12d1600qml-sp-screening-and-qualification-tests

器件型号:ADC12D1600QML-SP
主题中讨论的其他器件: ADC12D1620QML-SP

我正在评估 ADC12D1600CCMLS、以便在需要满足 EEE-INST-002 1级要求的微电路的 NASA 任务中使用(第 M3节)。 尽管 ADC12D1600QML-SP 器件型号系列包含术语"QML"、但它没有5962*器件型号、因此不清楚飞行器件符合哪个 MIL-PRF-38535 QML 类别(如果有)。 因此、不清楚要执行哪些测试来进行筛选和鉴定。

筛选:我需要了解以下每个测试是否作为 ADC12D1600CCMLS 标准筛选流程的一部分执行、以及使用了什么测试方法[例如 MIL-STD-883]。 我看过题为"QML Q 类陶瓷器件的测试和检测"的 TI 文档、其中显示了 M 类和 B 类器件的筛选流程图、但我没有看到任何文档表明 ADC12D1600CCMLS 符合该文档中的筛选流程。 我需要确认是否对每个 ADC12D1600CCMLS 器件批次中的100%器件执行以下列出的测试。 希望您能给我发送一个示例筛选旅行者或一个筛选记录的示例,这些记录已在过去的许多时间内被填写。

  • 晶圆批次验收
  • 无损键合拉力
  • 内部目视检查
  • 温度循环
  • 恒定加速度(例如离心机)
  • 指示器
  • 放射检查
  • 序列化
  • 初始电气测量
  • 老化
  • 最终电气测量
  • 初始和最终电气测量之间的差值
  • 允许的缺陷百分比(制造批次是否有限制?)
  • 密封:细漏、严重泄漏
  • 外部视觉

资质认证:TI 技术支持向我发送了一份名为"FMQR 新封装标准 ADC12D1620"的文档、其中包含一些信息。 本文档显示了 ADC12D1600CCMLS 的这些资质审核测试的记录:

  • 耐溶剂
  • 键合强度
  • 芯片连接强度(剪切测试)
  • 可焊性
  • 寿命测试、1000小时

我需要知道剩余的 EEE-INST-002 1级资质认证测试是否已完成以进行资质认证、以及使用了什么测试方法[例如 MIL-STD-883]。 或者、这些测试是否作为基于批次的资质认证进行?

  • 密封:细漏、严重泄漏- ADC12D1600CCMLS 是否通过不同器件型号的封装认证?
  • 热冲击
  • 温度循环
  • 耐湿性- ADC12D1600CCMLS 是否通过不同器件型号的封装获得认证?
  • 电击
  • 振动
  • 恒定加速度(例如离心机)
  • 残余气体分析和/或内部水汽- ADC12D1600CCMLS 是否可能通过不同器件型号的封装获得认证?
  • 铅涂层的粘附性- ADC12D1600CCMLS 是否可能通过不同的器件型号的封装获得认证?
  • 盖子扭矩- ADC12D1600CCMLS 是否可能通过不同器件型号的封装获得认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jamie

    感谢您联系我们。 我们确实计划为该器件和 ADC12D1620CCMLS 提交5962*号码,但尚未完成。

    我已附上先前 ADC12D1600CCMLS 批次发货的 PCR 报告示例。 希望这将回答您的许多问题。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/2664.4747.PCR_5F00_STM294480.pdf

    请注意、ADC12D1620QML-SP 的特性/功能与 ADC12D1600QML-SP 兼容。 它使用相同的 IC 裸片、但具有更新的封装基板设计(相同的外部封装详细信息、引脚排列等)。 将 IC 裸片连接到封装列的更新的封装基板显著提高了 ADC 的动态性能、尤其是在更高的输入频率下。 我们强烈建议所有设计以 ADC12D1620QML-SP 为目标的新系统的客户实现最佳性能。 (ADC12D1620CCMLS 具有相同的处理流程。)

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    感谢您提供此信息! 这非常有用。 我已将有关 ADC12D1620QML-SP 的信息传递给我的团队。 还有几个问题...
    1.我注意到没有破坏性的引线键合拉拔测试。 ADC12D1600QML-SP 器件中是否有任何键合线?
    2.是否可以购买具有读取/记录数据的 ADC12D1600CCMLS?

    再次感谢您的帮助。
    -Jamie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀、忘记再添加一件事...
    在您的回复中包含的测试报告中、缺少组 D 摘要报告(第4页)参考注释列和已测试/拒绝数量列(看起来是从页面上切下的)。 是否有包含此信息的报告副本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jamie

    您更正了我先前附加的文件已被截断。 以下版本已完成:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/5428.ADC12D1600CCMLS-PCR-Form-STM294480.pdf

    有关您之前的问题。

    1)作为 B 组筛选项目 B5的一部分、有一个键合强度测试。 IC 裸片与封装基板之间存在引线键合。

    2) 2) TI 通常不提供读取和记录数据。

    此致、

    Jim B  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您提供完整的测试报告和其他信息。 最后两个问题...

    1. 这将有助于 NASA 批准在筛查时没有进行无损电线键合测试:您提到 TI 计划申请 ADC12D1600CCMLS 的5962*号码... 完整的5962*器件型号是什么? 如果 ADC12D1620CCMLS 还将获得5962*器件型号,请提供。
    2. 是否仍然可以获得读取/记录数据、例如、如果我们支付了额外费用? 如果是、最好的方法是什么? 当我们从批准的供应商处购买产品时、是否可以获得读取/记录数据并收取额外费用、或者我们是否必须直接从 TI 购买产品、 或者、一旦我们知道我们从哪个批次购买了产品、我们是否可以从批准的供应商处购买产品并向 TI 索取读取/记录数据? [这是针对极端条件下的任务、因此 NASA 希望所有数据都可以通过微电路传输。]

    我们再次感谢您的帮助。

    -Jamie Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jamie

    我还不知道是否分配了5962*器件型号。 我将就这一问题提出进一步的询问。

    我还将研究提供读取/记录数据的可能性、并为此支付相关的额外费用。 如果您可以分享将有助于我们内部讨论的大致计划和所需器件数量。 如果您希望在 E2E 论坛之外分享此信息、我们可以让您离线讨论。

    此致、

    Jim B