主题中讨论的其他器件:Tina-TI、 THS4131、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
你好
我使用 THS4131放大器驱动 ADS8422。 我的设置是全差动的。
THS4131设置为提供7.5的高电压增益(反馈射频为2.7K)。 输入信号大约为1.3MHz。
我看到的问题是、当我接近满量程时、我得到了相当多的压缩。 比我看到的最大压缩值低6dB、这真的是不可接受的。
当我使用频谱分析仪探测 THS4131的输出之一时、我会看到第三谐波分量随着电压输出的增加而显著上升、这可能意味着信号峰值的压缩。
THS4131 VCM 输入由标称值为2.05V 的 ADS8422 REF/2输出驱动。 我的 THS4131电源为+6V 和-5V。 我使它们不均匀、以便为+2.05V 的 VCM 电压提供一些裕量
另一个有点独立的问题是、我尝试使用 TINA 仿真电路、我在谐波分析中似乎得到了一个奇怪的结果。 无论输入电平如何、我的二次谐波分量都以大约-50dBc 的频率下限。
对于我的电路出什么问题有什么建议?
谢谢