主题中讨论的其他器件:TSW14J10EVM
您好!
我在使通道使用此器件时遇到问题。
我正在使用模式 LMFSHD = 4、4、2、1、0、其中 k (每多帧的帧数)= 10、输入时钟为100MHz、无内插、DAC PLL 处于旁路模式。 我的 SYSREF 是2.5MHz。 TRSTB 保持低电平、TXENABLE 保持高电平。
通过测试模式、我已验证 FPGA 是否以2Gbps 的比特率发送 k28.5字符。 在正常运行期间、我可以看到同步丢失、并且正在尝试重新同步。
当我读取警报时、我使 DACPLL 退出锁定状态、Serdes PLL 1退出锁定状态、所有4个通道的通道错误为0x0F03。 当我初始化演示板时、我会得到相同的 PLL 锁定错误、因此我认为这是可以的、因为我绕过了 DACPLL 而不使用 Serdes PLL 1。 我还会注意到、我能够让演示板使用非常相似的设置。 主要区别在于不同的频率和通道交换。
下面是我的初始化序列:
//解除 CLK 分频器和 JESD 链路
0x02、0x2002
0x24、0x0000
0x5C、0x0000
// DAC PLL 设置(禁用)
0x1A、0x0020
0x31、0x1000
0x32、0x0000
0x33、0x0000
//串行器/解串器设置
0x3B、0x0000
0x3C、0x0228
0x3D、0x0088
0x3E、0x0108
0x3F、0x0000
// JESD 设置
0x46、0x0044
0x47、0x190A
0x48、0x31C3
0x49、0x0000
0x4A、0x0F1E
0x5F、0x0123
0x60、0x4567
// JESD 设置
0x03、0xA300
0x25、0x0000
0x4A、0x0F1E
0x4B、0x0901
0x4C、0x0903
0x4D、0x0300
0x4E、0x0F0F
0x4F、0xBCC1
0x50、0x0000
0x51、0x00FF
0x52、0x00FF
0x53、0x0000
0x54、0x00FF
0x55、0x00FF
0x5C、0x1103
0x5F、0x0123
0x60、0x4567
0x61、0x0111
//DSP 设置
0x00、0x0018
0x01、0x0003
0x02、0x2002
0x03、0xA300
0x04、0xF0F0
0x1E、0x9999
0x1f、0x9980
0x20、0x0000
// Arm CLK 分频器
0x24、0x0030
// Arm JESD Link0
0x5C、0x1103
//将 JESD 从复位中拉出
0x4A、0x0F1F
//将 JESD 从初始化状态中拉出
0x4A、0x0F01
请提供任何帮助。
谢谢、
Robbie