TSW1400EVM 的功能与 TI 的高速 DAC 类似。 我的问题是:
1) 1)我是否需要 LabView 才能使用此 EVM?
2) 2)如果(1)的答案为"否"、则输出电压规格是什么:共模、差分摆幅。
[理想情况下、我希望能够发送 SubLVDS、LVDS 和 SLVS 信号]
希望能提供任何意见。
此致、
Manjula
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TSW1400EVM 的功能与 TI 的高速 DAC 类似。 我的问题是:
1) 1)我是否需要 LabView 才能使用此 EVM?
2) 2)如果(1)的答案为"否"、则输出电压规格是什么:共模、差分摆幅。
[理想情况下、我希望能够发送 SubLVDS、LVDS 和 SLVS 信号]
希望能提供任何意见。
此致、
Manjula
Jim、
感谢您的回复。
我下载了软件。 还有几个问题:
我该如何处理"ini"文件-因为我正在驱动非 TI 芯片?
如何创建一个、如何使软件使用我的自定义配置?
基本上、我需要做的是使用我们的定制模式在我们的定制芯片上驱动4个 LVDS 通道。
是否可以为我的目的提供一个被黑客攻击的"ini"文件?
并提供一些有关如何指向该内容的说明? [我假设我创建另一个 DAC 目录并选择这个目录。]
尝试通过试错来使其正常工作会比我容易。 不胜感激。
此外、我希望能够使用 ADC 端口从非 TI 芯片采样4个 LVDS 通道。
是否可以为此目的提供一个被黑客攻击的"ini"文件?
此致
Manjula
Manjula、
根据您测试的性质、我可以提供的支持将非常少。 我随函附上了一些文件,希望这些文件将有所帮助。
此致、
Jim
e2e.ti.com/.../3542.TSW1400_5F00_doc_5F00_adc.pdfe2e.ti.com/.../TSW14J56revD-ADC-INI-File-Guide.doc
Manjula、
1.我是否必须提供外部参考时钟才能使用图形发生器? 是的
2.我是否必须从 GUI 中选择 DAC 才能使用图形发生器卡? 必须选择 DAC。
即、我是否获得输出取决于它是否识别连接到输出的器件? 否 只需要一个有效的时钟。
即、INI 文件是否仅用于配置 DAC/ADC EVM 以获取正确的输入? 可用于配置 DAC 的输出模式和 ADC 的输入数据。
我想到的是从 csv 文件中简单导入模式、并根据我的需求连接正确的频道
而不必担心任何其他配置文件-这是否可行? 是的
此致、
Jim