This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:我正在寻找一个图形发生器来模拟我们的芯片 LVDS 输出。

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673160/tsw1400evm-i-am-looking-for-a-pattern-generator-to-mimic-our-chip-lvds-output

器件型号:TSW1400EVM

TSW1400EVM 的功能与 TI 的高速 DAC 类似。 我的问题是:

1) 1)我是否需要 LabView 才能使用此 EVM?

2) 2)如果(1)的答案为"否"、则输出电压规格是什么:共模、差分摆幅。

   [理想情况下、我希望能够发送 SubLVDS、LVDS 和 SLVS 信号]

希望能提供任何意见。

此致、

Manjula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjula、

    该板可输出 LVDS 和 CMOS 电平数据。 您可以使用提供的 GUI 按原样操作电路板。 此 GUI 具有内置图形发生器工具、允许您创建自己的图形。 您还可以导入外部测试图案 文件。 访问 TI 网站上的 TSW1400EVM 产品文件夹、下载有关此产品的更多信息。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    感谢您的回复。

    我下载了软件。 还有几个问题:

    我该如何处理"ini"文件-因为我正在驱动非 TI 芯片?

    如何创建一个、如何使软件使用我的自定义配置?

    基本上、我需要做的是使用我们的定制模式在我们的定制芯片上驱动4个 LVDS 通道。

    是否可以为我的目的提供一个被黑客攻击的"ini"文件?

    并提供一些有关如何指向该内容的说明? [我假设我创建另一个 DAC 目录并选择这个目录。]

    尝试通过试错来使其正常工作会比我容易。 不胜感激。

    此外、我希望能够使用 ADC 端口从非 TI 芯片采样4个 LVDS 通道。

    是否可以为此目的提供一个被黑客攻击的"ini"文件?

    此致

    Manjula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjula、

    根据您测试的性质、我可以提供的支持将非常少。 我随函附上了一些文件,希望这些文件将有所帮助。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../3542.TSW1400_5F00_doc_5F00_adc.pdfe2e.ti.com/.../TSW14J56revD-ADC-INI-File-Guide.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    回复:"由于您测试的性质、我可以提供的支持将非常少。 我附上了几份文件,希望这些文件将会有所帮助"----这是公平的。

    但是、由于您熟悉电路板、您能否回答一些一般性问题-

    1.我是否必须提供外部参考时钟才能使用图形发生器?
    2.我是否必须从 GUI 中选择 DAC 才能使用图形发生器卡?
    即、我是否获得输出取决于它是否识别连接到输出的器件?
    即、INI 文件是否仅用于配置 DAC/ADC EVM 以获取正确的输入?
    我想到的是从 csv 文件中简单导入模式、并根据我的需求连接正确的频道
    而不必担心任何其他配置文件-这是否可行?

    感谢您对上述每个问题的回答、即使这只是简单的"是"或"否"
    这将有助于确定此板是否适合我。 希望在此之后、我再也不会有任何问题了。

    此致、
    Manjula
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjula、


     1.我是否必须提供外部参考时钟才能使用图形发生器? 是的


    2.我是否必须从 GUI 中选择 DAC 才能使用图形发生器卡? 必须选择 DAC。


    即、我是否获得输出取决于它是否识别连接到输出的器件? 否 只需要一个有效的时钟。


    即、INI 文件是否仅用于配置 DAC/ADC EVM 以获取正确的输入? 可用于配置 DAC 的输出模式和 ADC 的输入数据。


    我想到的是从 csv 文件中简单导入模式、并根据我的需求连接正确的频道
    而不必担心任何其他配置文件-这是否可行? 是的

    此致、

    Jim