看起来、可能是校正算法中的一个寄存器正在回滚。 自校准期间生成的偏移项和增益项位于 CONTINUM 上、但 A/D 输出是双稳态的。 我得到 X 作为输出或 X+150。 切勿在两者之间进行任何操作。 这会一直持续到运行另一个自校准。 我有很多器件来实现这一目的。
配置寄存器设置为十六进制42085457。
输入为1.07V
这是500个自校准周期中每个周期的一个 A/D 读数...
这些是相应的自校准增益项...
以下是来自正常部件的数据....
这些结果是非常可重复的。
我的系统噪声通常约为30-40个计数。 这是一个四小时的测试、因此存在一些热漂移。 我对此并不关心。
如果有任何见解,将不胜感激。
谢谢、
Chris