请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:ADS1220Joseph、
我已经将 ADS1220拼接并以桥式传感器作为输入运行。 我正在尝试使用第7.1节来确定"真实"数据的位数。 ENOB 计算结果是否告诉我应该使用多少位的数字化样本。 第二个问题是、如何计算 Vpp 和/或 Vrms 噪声? 它们在 ENOB、无噪声位等式中使用、但如何在定制 PCB 上对其进行表征?
这很有趣、因为我的测量似乎在四处走动。 这是在我对64个样本求平均值并从我的偏移量中减去它们之后。 我附加了一个电子表格、其中包含我记录的一些数据的图表。 它显示为有符号整数、我将丢弃结果的最后5位。 我有上面描述的滤波器、其中 RC 共模部分由680R 和0.01uF 组成。 差分电容器是0.1uF 的电容器。 电桥是一个负载单元、刚好位于桌子上。 似乎奇怪的是,这种情况会有如此缓慢的波动。
数据速率为20sps、单通道连续模式、增益= 128、因此需要几分钟时间来积累大量数据并查看此问题。