This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:ADS1220:电桥测量和噪声

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/674314/re-ads1220-bridge-measurement-and-noise

主题中讨论的其他器件:ADS1220

Joseph、

我已经将 ADS1220拼接并以桥式传感器作为输入运行。 我正在尝试使用第7.1节来确定"真实"数据的位数。 ENOB 计算结果是否告诉我应该使用多少位的数字化样本。 第二个问题是、如何计算 Vpp 和/或 Vrms 噪声? 它们在 ENOB、无噪声位等式中使用、但如何在定制 PCB 上对其进行表征?

这很有趣、因为我的测量似乎在四处走动。  这是在我对64个样本求平均值并从我的偏移量中减去它们之后。  我附加了一个电子表格、其中包含我记录的一些数据的图表。  它显示为有符号整数、我将丢弃结果的最后5位。 我有上面描述的滤波器、其中 RC 共模部分由680R 和0.01uF 组成。  差分电容器是0.1uF 的电容器。  电桥是一个负载单元、刚好位于桌子上。  似乎奇怪的是,这种情况会有如此缓慢的波动。

数据速率为20sps、单通道连续模式、增益= 128、因此需要几分钟时间来积累大量数据并查看此问题。  

e2e.ti.com/.../capture2.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie 您好!

    我拆分了这个主题、因为这个帖子现在讨论的是不同的器件和主题。 对于 ADS1220和电桥测量、您需要对电桥激励和 ADS1220基准使用相同的电源。 这通常是 AVDD 电源、因此有足够的电流可用于电桥。 9.2.3中应用部分的 ADS1220数据表中提供了一个示例桥式电路。 本部分可能会回答您的许多问题。

    关于噪声、对于电桥测量、ENOB 并不是全部有价值的、但无噪声位(从总 ADC 位中减去位峰峰值噪声)是最令人关注的问题。 该值将决定整体分辨率。 峰间值可计算为噪声电压或计数。 相对于 ADS1220数据表第7.1节中的公式2、满量程范围为总可用计数(2^24)除以峰间代码数。

    就噪声表而言、由于基准电压基于2.048V 而不是您最可能使用的基准电压、因此您必须进行一些更改。 如果峰间噪声为410nV (表1中的增益为128至20sps)并且基准/激励为5V、则 LSB 值为2*5V/128/(2^24-1)、这大约为每个计数(代码) 4.66nV。 峰峰值代码将是噪声峰峰值(410nV)除以1计数(4.66nV)的值、相当于大约88个代码。 88个代码约为6.5位(ln (88)/ln (2))。 因此、如果不进行任何平均计算、您将看到6.5位或17.5位无噪声的不确定度。 这是使用短路输入的最佳情况。 任何外部噪声都会增加不确定性并进一步降低分辨率。

    您的数据显示的是漂移。 漂移是您希望确保激励和基准使用相同电压的原因之一。 这样可以实现比例式测量。 此外、ADS1220还可能存在一些偏移漂移、这可能是您看到的结果的来源。 随着 ADS1220周围的空气电流变化、您可能会有一些偏移漂移。 一种实验方法是使用多路复用器设置为内部短路(AINP 和 AINN 短接至(AVDD + AVSS)/ 2)来定期测量偏移。 您还可以尝试使用盒子或袋子隔离 PCB、以限制 ADS1220周围的循环电流。

    我建议您首先在不求平均值的情况下收集数据、以查看是否存在可能相关的特定频率分量。 使用称重传感器时、通常会出现低频振动。 我建议您收集大量原始数据(无平均值计算、无偏移校正和截断)、我们可以多次发现噪声中的模式。

    此致、
    Bob B