请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8775 我的客户使用 DAC8775并发现 REFOUT 异常、启用 REFOUT、但引脚输出仅为1.2V、拉电流为5V 至 REFIN 将降低系统电源电压。 SPI 总线读取 和写入操作正常。 SPI 代码配置如下所示、 客户希望了解硬件故障还是软件故障。
SPIWrite (0x01、0x0001);//软件复位
SPIWrite (0x02、0x0012);//使能基准、断电条件、针对 VOUT 和 IOUT 更改为高阻态
SPIWrite (0x03、0x0020);//选择 DAC 通道 A
SPIWrite (0x04、0x000F);//设置为4到20mA 范围
SPIWrite (0x04、0x100F);//使能输出
SPIWrite (0x05、0x8000);//将 DAC 数据寄存器值写入中标度