This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:DAC8775 REFOUT 工作异常

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/672238/dac8775-dac8775-refout-works-abnormal

器件型号:DAC8775

我的客户使用 DAC8775并发现 REFOUT 异常、启用 REFOUT、但引脚输出仅为1.2V、拉电流为5V 至 REFIN 将降低系统电源电压。 SPI 总线读取 和写入操作正常。 SPI 代码配置如下所示、 客户希望了解硬件故障还是软件故障。  

 SPIWrite (0x01、0x0001);//软件复位

 SPIWrite (0x02、0x0012);//使能基准、断电条件、针对 VOUT 和 IOUT 更改为高阻态

 SPIWrite (0x03、0x0020);//选择 DAC 通道 A  

 SPIWrite (0x04、0x000F);//设置为4到20mA 范围  

 SPIWrite (0x04、0x100F);//使能输出

 SPIWrite (0x05、0x8000);//将 DAC 数据寄存器值写入中标度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TC_2D00_1702_2D00_5_2D00_Project.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frankqu、

    DAC8775需要在上电后进行硬件复位。 是否正在执行此重置? 这可能是此问题的原因。 确保 REFOUT 未在任何地方短路、但与 REFIN 之间短路、因为这也可能导致问题。

    此外、在原理图上、从 VNEG 到 LP 的二极管在所有4个通道上都是向后的。

    软件方面、我注意到您在写入 DAC 输出寄存器之前未启用直流/直流转换器。 这也是至少需要为4-20mA 启用 VPOS 的问题。 这是通过写入配置降压/升压寄存器来实现的。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frankqu、

    您是否对内部参考有任何更新?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、
    很抱歉稍后回复、问题已解决、非常感谢您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    您能否告诉我们根本原因是什么以及解决方法是什么?