请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298RECGFE-PDK 主题中讨论的其他器件:ADS1298
我收到了评估板、但在6V 电源供电时、我的电源电流限制(500mA)。 我测量的 Vin 和接地之间的电阻小于1欧姆。 如果我增加电流限制、DSP 是似乎预热的器件。
Mouser 要求我在论坛中解决问题、然后他们才允许退货。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我收到了评估板、但在6V 电源供电时、我的电源电流限制(500mA)。 我测量的 Vin 和接地之间的电阻小于1欧姆。 如果我增加电流限制、DSP 是似乎预热的器件。
Mouser 要求我在论坛中解决问题、然后他们才允许退货。
您好、
感谢您发帖并关注 ADS1298。
是否在移除子卡并关闭 MMB0的情况下进行电阻测量? 如果没有、请重新测量。
MMB0原理图: e2e.ti.com/.../7230.MMB0_5F00_Sch_5F00_RevD-_2800_1_2900_.PDF
您是否已验证 ADS1298-PDK 和 MMB0的跳线是否正确安装?