This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:评估板短型

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673200/ads1298recgfe-pdk-eval-board-short

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298

我收到了评估板、但在6V 电源供电时、我的电源电流限制(500mA)。 我测量的 Vin 和接地之间的电阻小于1欧姆。 如果我增加电流限制、DSP 是似乎预热的器件。

Mouser 要求我在论坛中解决问题、然后他们才允许退货。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您发帖并关注 ADS1298。

    是否在移除子卡并关闭 MMB0的情况下进行电阻测量? 如果没有、请重新测量。

    MMB0原理图: e2e.ti.com/.../7230.MMB0_5F00_Sch_5F00_RevD-_2800_1_2900_.PDF

    您是否已验证 ADS1298-PDK 和 MMB0的跳线是否正确安装?

    这可以在用户指南 e2e.ti.com/.../ADS1298EVMUserGuide.pdf 的第10-12页上看到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、子板已断开、并且 MMB0在1欧姆测量期间断电。 此外、子板跳线也正确、我已按照说明从 MMB0中移除了 J13A 和 B 跳线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    我已经在我们的一些电路板上确认、Vin 和接地之间的连接应该是高阻抗。 是否可以通过您的电子邮件地址与您联系、以便进行后续步骤?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 我假设您的电子邮件已存档,因此我不会将其发布到论坛。